PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum sucht die Power-Stars

Veröffentlicht am 13 Mai 2011

Zeigen, was in einem steckt, das versteckte Talent ins Scheinwerferlicht rücken - das können Leute mit Power bei der „Talent Night Tognum“ am Samstag, 23. Juli, in Friedrichshafen.

Bilder [3 Dateien, 3 MB]

  • Jetzt per Video für die „Talent Night Tognum“ am 23. Juli 2011 bewerben
  • Gewinner winkt Segeltörn auf der „Tognum“ im Mittelmeer
  • RTL-Moderator Daniel Hartwich kommt zum Finale in der Musikmuschel
  • Anschließend Party mit „Celebration“

Friedrichshafen, 13. Mai 2011. Zeigen, was in einem steckt, das versteckte Talent ins Scheinwerferlicht rücken - das können Leute mit Power bei der „Talent Night Tognum“ am Samstag, 23. Juli, in Friedrichshafen. Tognum, der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist, sucht anlässlich des Stadtjubiläums „200 Jahre Friedrichshafen“ Menschen aus der Region Bodensee-Oberschwaben, die dem Begriff „Power“ ein Gesicht geben. Einzelne Personen oder auch Gruppen, die mit dem was sie tun Power darstellen, können sich mit einem selbstgedrehten Video   bewerben. Die besten zehn stellen sich bei der „Talent Night Tognum“ am Samstag, 23. Juli in der Musikmuschel am Friedrichshafener Bodenseeufer dem Publikum, einer Jury und RTL-Moderator Daniel Hartwich. Anschließend gibt’s Party mit der Live-Band „Celebration“, die viele vom Jubiläumsfest „100 Jahre mtu“ kennen.

„Tognum - Home of Power Brands“, „Tognum, das Haus der starken Marken“ - dieser Slogan ist Programm für den Beitrag der Tognum-Gruppe zur 200-Jahre-Feier der Stadt Friedrichshafen. Die Muttergesellschaft der MTU Friedrichshafen sucht die Leute der Region mit der meisten Power - was immer diese auch darunter verstehen mögen. Power - kraftvolle Antriebe von mtu - macht Tognum bekannt in der ganzen Welt. Das kommt nicht von ungefähr. Denn Friedrichshafen steht für legendäre Power, die die Welt bewegte - von den Luftschiffen des Grafen Zeppelin bis zu Flugzeugen von Claude Dornier - alle mit Motoren von Karl Maybach, dem Gründer der heutigen mtu. Das hat sich bis heute gehalten: mtu-Motoren bewegen einige der größten und schwersten Maschinen der Welt.

„Das alles ist bekannt. Aber wir suchen jetzt die, deren Power noch entdeckt werden will“, sagt Matthias Jobmann, Personalleiter der Tognum-Gruppe. Und was ist Power? „Da setzen wir keine Grenzen. Mitmachen können alle und jeder. Wichtig ist nur, dass die Beiträge in irgendeiner Weise den Begriff Power darstellen. Da ist es völlig gleichgültig, ob jemand besonders schwere Gewichte stemmen oder besonders laut auf dem Kamm blasen kann“, so Jobmann weiter.

Einzelpersonen oder Gruppen bis zu zehn Personen, die sich zutrauen, sich am Samstag, 23. Juli, dem Publikum und der Jury zu stellen, können sich bis zum 30. Juni mit einem zwei- bis dreiminütigen selbstgedrehten Video bei der Tognum AG bewerben. Das Video sollte die Power-Nummer und die Verbindung des Bewerbers zu Friedrichshafen zeigen oder beschreiben. Mitmachen können alle aus der Region Bodensee-Oberschwaben. Für die besten und ungewöhnlichsten Power-Talente ist Samstag, der 23. Juli, der Power-Tag: Bei der „Talent Night Tognum“ sollen sie um 18.30 Uhr in der Musikmuschel an der Friedrichshafener Uferpromenade ihre Power zeigen. Das Publikum und eine dreiköpfige Jury entscheiden, wer der Sieger ist. Die Jury besteht aus Joachim Coers, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Tognum AG, Tognum-Mitarbeiterin Mona Sloane sowie mtu-Montagechef Dr. Dirk Geisinger. Moderiert wird die „Talent Night Tognum“ von Daniel Hartwich, Moderator der RTL-Sendungen „Das Supertalent“ und „Lets Dance“. Die genauen Teilnahmebedingungen gibt’s im Internet unter www.tognum.com. Den Siegern winkt ein ungewöhnlicher Preis: Ein dreitägiger Segeltörn auf der Tognum-Mitarbeiteryacht im Mittelmeer inklusive An- und Rückreise.

Wenn gegen 19.30 Uhr der oder die Sieger feststehen, ist noch lange nicht Schluss. Denn anschließend wird die Uferpromenade zur Partyzone. „Celebration“, die Coverband, die bereits im Jahr 2009 beim Mitarbeiterfest „100 Jahre mtu“ tausende Festgäste in Stimmung brachte.

„Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt auf viele powervolle Bewerbungen und eine Talent Night Tognum, die zeigt, was in Friedrichshafen steckt und auf einen tollen Partyabend“, sagt Tognum-Personalleiter Matthias Jobmann.


Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: