PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum baut Russlandgeschäft mit Gasmotoren-Aggregaten aus

Veröffentlicht am 11 Juli 2011

Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat kürzlich zwei Aufträge aus Russland zur Lieferung von dezentralen Energieanlagen auf Basis von Gasmotoren erhalten.

Bilder [2 Dateien, 1 MB]

  • Lieferung von je sechs gasbasierten Gensets für Rosneft-Tochtergesellschaft Sakhalinmorneftegaz und für Gazprom
  • Auftragwert liegt bei insgesamt rund sechs Millionen Euro
  • Gensets sollen auf russischer Insel Sachalin sowie in Kursk und Wolgograd zum Einsatz kommen

Friedrichshafen, 11. Juli 2011. Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat kürzlich zwei Aufträge aus Russland zur Lieferung von dezentralen Energieanlagen auf Basis von Gasmotoren erhalten. Je sechs gasbasierte Gensets der Marke mtu Onsite Energy gehen an die Endkunden Sakhalinmorneftegaz, ein Tochterunternehmen der russischen Erdölgesellschaft Rosneft, und an die russische Erdgasgesellschaft Gazprom. Der Wert der beiden Aufträge zusammen liegt bei rund sechs Millionen Euro. Tognum liefert die Aggregate im Herbst 2011 aus.

„Die Aufträge unterstreichen, wie vielversprechend der russische Markt für uns ist“, erklärt Christof von Branconi, Tognum-Vorstand und verantwortlich für den Geschäftsbereich „Onsite Energy & Components“. „Erst kürzlich haben wir ein Joint Venture mit dem russischen Hersteller von Schienenfahrzeugen Transmashholding zur gemeinsamen Produktion und Entwicklung von Hochleistungsdieselmotoren
gegründet – jetzt zeigen wir, dass wir auch im Bereich der Gasmotoren-Aggregate in Russland punkten können.“

Vertragspartner beim Sakhalinmorneftegaz-Geschäft ist der russische Hersteller von dezentralen Energiesystemen Saturn. Bislang hatte sich Saturn auf Gasturbinen-Anlagen konzentriert. Angesichts des stetig steigenden Bedarfs an kleineren Energiesystemen hat sich das Unternehmen mit diesem Auftrag erstmals für Gas-Gensets von mtu Onsite Energy entschieden. Die in diesem Jahr gelieferten Aggregate sollen auf der russischen Insel Sachalin rund um das neu zu erschließende Ölfeld Strom und Wärme liefern. So werden sie unter anderem Pumpen und Bohranlagen antreiben sowie die dort lebenden rund 500 Menschen mit Energie versorgen. Das Potenzial für Folgeaufträge von Saturn ist hoch: das Tognum-Vertriebsteam arbeitet bereits an weiteren potenziellen Projekten.

Beim zweiten Auftrag verkauft Tognum Gas-Gensets an die niederländische Firma Intertech, die diese in Container einbaut. Vier der fertigen Container-Gensets sollen zur Energieversorgung in Kursk beitragen, zwei werden in Wolgograd installiert. Die Stadt Kursk möchte die Energieversorgung in den kommenden Jahren schrittweise ausbauen. Die Lieferung der vier Container-Aggregate mit insgesamt acht Megawatt elektrischer Leistung stellt erst die erste Stufe dar, weitere sind in Planung.

Bei den Gas-Gensets für beide Aufträge handelt es sich um Aggregate des Typs 20V 4000 L62, bestehend aus Motor, Generator, Grundrahmen und Steuerung. Ein Genset liefert alleine rund zwei Megawatt elektrische und bis zu 2,6 Megawatt thermische Leistung.
Julia Löffelsend Sprecherin Wirtschafts- und Finanzmedien
Tel.:
+49 7541 90 3989
E-mail: