PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum schlägt Dividenden-Erhöhung vor

Veröffentlicht am 26 Februar 2009

Der Antriebssystem- und Energieanlagen-Spezialist Tognum hat im Geschäftsjahr 2008 das Ergebnis des Vorjahres deutlich übertroffen.

Bilder [2 Dateien, 1 MB]

Vorläufige Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2008


  • Auftragseingang um 4 % auf 3.231 Mio. Euro erhöht
  • Umsatz wächst um 10,5 % auf 3.133 Mio. Euro
  • Bereinigtes EBIT nimmt um über 4 % auf 407 Mio. Euro zu
  • Bereinigte EBIT-Marge erreicht 13 %
  • Ber. Ergebnis je Aktie legt um mehr als 27 % auf 2,01 Euro zu

Friedrichshafen, 26. Februar 2009. Der Antriebssystem- und Energieanlagen-Spezialist Tognum hat im Geschäftsjahr 2008 das Ergebnis des Vorjahres deutlich übertroffen. Aufsichtsrat und Vorstand der Tognum AG schlagen der Hauptversammlung daher vor, die Dividendenzahlung um fast 17 % auf 70 Euro-Cent je Aktie zu erhöhen (Vorjahr: 60 Euro-Cent).

Bei allen wesentlichen Konzernzahlen erreichte Tognum im Jahr 2008 neue Höchstwerte. Während der Auftragseingang 2008 um 4 % auf 3.231 Mio. Euro stieg (Vorjahr: 3.107 Mio. Euro), erhöhte sich der Umsatz um 10,5 % auf 3.133 Mio. Euro (Vorjahr 2.835 Mio. Euro). Damit erzielte Tognum ein Book-to-bill-Verhältnis von 1,03 (Auftragseingang im Verhältnis zum Umsatz; Vorjahr: 1,10). Bereinigt um Währungseffekte konnte der Jahresumsatz rein rechnerisch um nahezu 13 % erhöht werden.

Das bereinigte EBIT lag 2008 bei 407 Mio. Euro (Vorjahr: 390 Mio. Euro). Die bereinigte EBIT-Marge beläuft sich damit auf 13,0 % (Vorjahr: 13,8 %). Das bereinigte Konzernergebnis stieg 2008 um rund 33 % auf 264 Mio. Euro (Vorjahr: 199 Mio. Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt bei 2,01 Euro (Vorjahr: 1,58 Euro).

Damit hat Tognum die bereits im Dezember 2007 gesteckten Ergebnis- und Margenziele für das Berichtsjahr erreicht – trotz der im Jahresverlauf zunehmenden Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Wichtige Erfolgsfaktoren waren die breite Geschäftsaufstellung mit mehr als 20 unterschiedlichen Anwendungen bei ausgeglichener regionaler Umsatzverteilung sowie die hohe Flexibilität in der Produktion. Im vierten Quartal kam es zu einem verstärkten Konjunktureinbruch infolge der Finanzkrise. Dies führte auf Kundenseite sowohl zu Verzögerungen bei Lieferabrufen als auch zu Finanzierungsproblemen. Daher fiel das vierte Quartal schwächer aus als erwartet.

„Angesichts der globalen Rezession ist es uns aber dennoch gelungen, Tognum auch zum Jahresende 2008 auf Kurs zu halten“, erklärt Volker Heuer, Vorstandsvorsitzender der Tognum AG. „Vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschaftskrise erwarten wir allerdings für 2009 eine neue Herausforderung für unser Geschäft. Da wir solide finanziert sind, über hervorragende Mitarbeiter an allen Standorten verfügen und uns darüber hinaus auf die hundertjährige Erfahrung unserer größten Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen verlassen können, bin ich zuversichtlich, dass wir auch mittelfristig erfolgreich bleiben.“

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2008 mit den Details zum abgelaufenen Geschäftsjahr sowie einem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2009 plant Tognum für Donnerstag, 26. März 2009. Die Hauptversammlung ist für den 9. Juni 2009 angesetzt.

Vorläufige Kennzahlen Tognum-Konzern


(in Mio. Euro,
wenn nicht anders angegeben)
2007 2008 Veränderung
Auftragseingang 3.107 3.231 +4,0 %
Umsatz 2.835 3.133 +10,5 %
EBIT (bereinigt) 390 407 +4,4 %
EBIT-Marge (ber.) 13,8 % 13,0 % -0,8 %-Pkte.
Konzernergebnis (ber.) 199 264 +32,7 %
Ergebnis je Aktie (ber.) 1,58 €

2,01 €


+27,2 %



- Ende -


Im Rahmen der heutigen Veröffentlichung der vorläufigen Konzern-Kennzahlen des Geschäftsjahres 2008 wird um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine gemeinsame internationale Telefonkonferenz für Analysten und Journalisten organisiert, die live auf der Internetseite www.tognum.com übertragen wird.
IR Team
Tel.:
+49 (0)7541 90 3318
E-mail:
Julia Höchel Sprecherin Wirtschafts- und Finanzmedien
Tel.:
+49 7541 90 3989
E-mail: