PRESSEMELDUNG Power Generation

Tognum erhält Großauftrag für Gasturbinenanlage

Veröffentlicht am 11 September 2008

Der Tognum-Geschäftsbereich „Onsite Energy & Components“ liefert eine umweltfreundliche Gasturbinenanlage an den Papierproduzenten Stora Enso Sachsen GmbH in Eilenburg. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 10 Mio. Euro.
  • Auftragswert liegt bei rund 10 Mio. Euro
  • Gasturbinenanlage der Marke mtu Onsite Energy erzeugt Strom und Wärme in Papierfabrik Stora Enso

Friedrichshafen, 11. September 2008. Der Tognum-Geschäftsbereich „Onsite Energy & Components“ liefert eine umweltfreundliche Gasturbinenanlage an den Papierproduzenten Stora Enso Sachsen GmbH in Eilenburg. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 10 Mio. Euro.

Die mtu-Onsite-Energy-Anlage arbeitet auf Basis der Gasturbine LM 2500-RD. Mit einer maximalen elektrischen Leistung von 34,5 Megawatt und einem elektrischen Wirkungsgrad von über 38 Prozent erzeugt sie gleichzeitig Strom und Wärme aus Erdgas (Kraft-Wärme-Kopplung). Damit ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad von mehr als 85 Prozent. Stora Enso nutzt die Energie für die Aufbereitung und die Produktion von Recycling-Zeitungsdruckpapier. Die neue Anlage dient als Ersatz für das bisher genutzte Energie-Aggregat.

Die kompakte Bauart der mtu-Onsite-Energy-Gasturbinenanlage garantiert den problemlosen Einbau in das bestehende Kraftwerksgebäude. In einem Zeitraum von weniger als fünf Monaten wird der komplette Aufbau der Anlage, einschließlich Inbetriebnahme und Probebetrieb, bis Ende 2009 abgeschlossen sein.

Die schnelle Einbauzeit war ausschlaggebend für den Zuschlag durch Stora Enso: Denn während der Umbauphase muss das Unternehmen die benötigte Energie für den gesamten Produktionsstandort anderweitig zu bedeutend höheren Kosten beziehen.

Die Firma Stora Enso, einer der weltweit führenden Papierhersteller, betreibt seit 1994 am Standort Eilenburg in Sachsen die Produktion für Zeitungsdruckpapier, das ausschließlich aus Altpapier hergestellt wird.

- Ende -

Betreffend in die Zukunft gerichtete Aussagen:


Diese Information enthält auch in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen, Prognosen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Tognum beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die unseren in die Zukunft gerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen, Prognosen und Schätzungen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass diese Annahmen, Prognosen und Schätzungen sich auch in der Zukunft als richtig erweisen. Annahmen, Prognosen und Schätzungen bergen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Tognum übernimmt keinerlei besondere Verpflichtungen die hier gemachten, in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und/oder zu berichtigen und/oder zu bestätigen oder Aktualisierungen/Berichtigungen zu irgendeiner in die Zukunft gerichtete Aussage zu veröffentlichen, die Umstände oder Verlautbarungen berücksichtigen, die nach dem Datum der heutigen Veröffentlichung eintreten.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: