Spitzenfußball bei mtu-Hallencup
Veröffentlicht am 03 Dezember 2007
FC Bayern München, Schalke 04, Borussia Dortmund, das U-15 Nationalteam aus Luxemburg und viele weitere nationale und internationale Top-Teams kommen am Samstag und Sonntag, den 8. und 9. Dezember, zum mtu-Hallencup in die Bodensee-Sporthalle Friedrichshafen.
- 24 Top-Mannschaften aus neun Ländern und der Region
- mtu fördert bedeutendste Veranstaltung dieser Art in Europa
Friedrichshafen, 30. November 2007. FC Bayern München, Schalke 04, Borussia Dortmund, das U-15 Nationalteam aus Luxemburg und viele weitere nationale und internationale Top-Teams kommen am Samstag und Sonntag, den 8. und 9. Dezember, zum mtu-Hallencup in die Bodensee-Sporthalle Friedrichshafen. Gemeinsam mit sieben Mannschaften aus der Region und dem Leistungszentrum Jugendfußball Friedrichshafen werden die Jugendmannschaften für Fußball vom Feinsten sorgen. Der mtu-Hallencup zählt inzwischen zur wichtigsten Veranstaltung dieser Art in Europa.
Die Vorrunde findet am Samstag von 8.30 bis 19 Uhr statt, die Endrunde am Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr. Um den Turniersieg spielen die Finalisten ab 15.40 Uhr. Hauptsponsor dieser Veranstaltung ist die MTU Friedrichshafen. Die größte Tochtergesellschaft der Tognum AG setzt hiermit ihre gezielte Jugendförderung in der Region fort.
Der mtu-Hallencup genießt inzwischen nationales und internationales Ansehen. So ist es nicht verwunderlich, dass auch dieses Jahr wieder Top-Mannschaften am zweiten Dezember-Wochenende in der Bodenseehalle aufeinander treffen werden. Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hannover 96, FC Bayern München, Schalke 04, VfB Stuttgart und Herta BSC Berlin sind die Teilnehmer auf nationaler Ebene. Für internationales Flair sorgen PSV Eindhoven, das U-15 Nationalteam aus Luxemburg, FK Austria Magna Wien, Besiktas Istanbul, FK Roter Stern Belgrad, Red Bull Salzburg, AC Sparta Prag, FC Basel 1893 und Olimpik Sarajevo. Mit ihnen messen sich acht regionale Mannschaften, die sicherlich auch dieses Jahr wieder durch ihre Leistungen überzeugen und für die eine oder andere Überraschung sorgen können: VfB Friedrichshafen, Team Leistungszemtrum Friedrichshafen, TSV Tettnang, SC Markdorf, TSG Ailingen, SG Fischbach-Schnetzenhausen, Sportfreunde Friedrichshafen und SV Kressbronn.
Der Turnierplan steht inzwischen fest, so dürfen sich die Fußballfans auf spannende Duelle freuen wie Roter Stern Belgrad gegen VfB Stuttgart, Sparta Prag gegen SG Fischbach-Schnetzenhausen, Hertha BSC Berlin gegen U-15 Luxemburg oder Eintracht Frankfurt gegen Team Leistungszentrum Friedrichshafen.
VfB-Manager Klaus Segelbacher rechnet wie in den Vorjahren mit zahlreichen Besuchern. „Was vor fünf Jahren als kleine Veranstaltung begann, ist heute der qualitativ bedeutendste Cup dieser Art in Europa. Ein Event dieser Art wäre ohne die Unterstützung der MTU Friedrichshafen nicht möglich“, so Klaus Segelbacher.
Die mtu ist seit der ersten Stunde im Jahr 2002 als Hauptsponsor dabei. Ins Leben gerufen wurde der mtu-Hallencup mit der Gründung des Leistungszentrums Jugendfußball. Hier fördert der VfB Friedrichshafen besonders begabte Spieler aller Vereine der Stadt. Durch intensive Jugendarbeit und gezielte Förderung soll leistungsorientierten Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden, sich sportlich auf hohem Niveau weiter zu entwickeln. Dieses Konzept unterstützt die MTU Friedrichshafen sehr gerne. Denn schließlich fördert Fußball die Werte, die auch für das Unternehmen von Bedeutung sind: Höchstleistung, Wettkampf, Teamgeist und soziale Kompetenz.
Einen ausführlichen Turnierplan für die Vorrunde gibt es im Internet unter www.mtu-hallencup.de.
- Ende -
mtu
mtu ist neben Detroit Diesel die Kernmarke der Tognum AG.
Die MTU Friedrichshafen GmbH liefert Dieselmotoren und komplette Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, Industrieantriebe und dezentrale Energieanlagen. Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung und Gasturbinen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.
Die Tognum-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von rund 2,5 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell weltweit über 7.800 Mitarbeiter. Mit 16 Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.