PRESSEMELDUNG

mtu vorbildlich beim Umweltschutz

Veröffentlicht am 30 Mai 2001

Unternehmen erhielt Umweltzertifikat nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001

Unternehmen erhielt Umweltzertifikat nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001


Friedrichshafen - Die mtu hat kürzlich das Umwelt-Zertifikat nach DIN EN ISO 14001 erhalten. Mit dem international gültigen Zertifikat, das von der Nürnberger Zertifizierungsgesellschaft LGA InterCert GmbH ausgestellt wurde, wird dem Unternehmen ein vorbildliches Umweltmanagement bestätigt. So reduzierte es in den Jahren 1991 bis 2000 den Hausmüll durch Wertstofftrennung von 1000 auf 300 Tonnen. Der Geltungsbereich des Zertifikats erstreckt sich über alle deutschen mtu-Standorte.

"Mit dem Dokument wird der mtu eine herausragende Arbeit in Sachen Umweltschutz bescheinigt", betonte Androw Töpfer, Geschäftsführer der LGA, bei der Übergabe der die Urkunde. Umweltschutz spielt bei mtu seit jeher eine große Rolle, insbesondere durch die Lage am Bodensee. Mittlerweile hat ihn die Unternehmensleitung als eines der wesentlichen Unternehmensziele festgeschrieben. Mit der Zertifizierung verpflichtet sich mtu jetzt freiwillig auf ein Umweltmanagment-System, das deutlich über die gesetzlichen Normen hinausgeht, und mit dem sie den Umweltschutz kontinuierlich verbessert.

Die große Bedeutung, die der Norm beigemessen wird, trägt wesentlich zu einem Imagegewinn für das Unternehmen bei. Die Zertifizierung nach dieser Norm ist ein weltweiter, branchenübergreifender Standard für alle Unternehmen. Vor allem Deutschland, Großbritannien, Japan und Korea sind hierbei führend. Laut Werner Speckner, Geschäftsführer für das Ressort Personal, Finanzen und Controlling, sind umweltverträgliche Prozesse oft genug auch mit Kosteneinsparungen verbunden: "Leider wird Umweltschutz vielfach nur als Kostenfaktor betrachtet. Das müssen wir ändern. Ökologie und Ökonomie müssen enger verknüpft werden".