Notstrom für Türk Telekom in Istanbul - Zuverlässige Telekommunikationsdienste auch bei Stromausfall
Veröffentlicht am 03 März 2017
Drei Notstromaggregate der Marke mtu stellen seit Juli 2011 sicher, dass die Telekommunikationsgesellschaft Türk Telekom in Istanbul seinen Kunden bei einem Stromausfall weiterhin Telekommunikationsservice bieten kann. Die Aggregate des Mo-dells DS 2595 D5S mit mtu-Dieselmotoren des Typs 16V 4000 G63 haben eine elektrische Leistung von 5.190 kVA und übernehmen innerhalb von neun Sekunden die Notstromversorgung im Parallelbetrieb. mtu Türkei hat als Systemanbieter den 144 Quadratmeter großen Raum komplett ausgestattet, von den Aggregaten über die Schaltschränke bis hin zur elektrischen Anlage.
Wer
Telekommunikationsgesellschaft Türk Telekom
Was
Notstromversorgung für die Istanbuler Zentrale des Telekommunikationsanbieters Türk Telekom mit Dieselaggregaten basierend auf 16-Zylindermotoren der Baureihe 4000
Wie
Wo
Istanbul, Türkei
Wir haben uns mit diesen stärkeren mtu-Aggregaten für den künftigen Energiebedarf gerüstet.
Istanbul, Türkei — Die Wirtschaft der Türkei wächst. In vielen Branchen zählt das Land bereits zu den führenden Nationen. Bis 2023, dem 100. Jahrestag der Gründung der Republik, will Premierminister Erdogan die Türkei unter den zehn größten Wirtschaftsnationen der Welt etablieren. Der Schlüssel dafür ist Energie — denn wer wachsen will, braucht Kraft. Aber das Stromnetz der Türkei ist durch den rasant gestiegenen Bedarf nicht immer stabil. Deshalb ist mtu bei der Dauerstromerzeugung mit Gasmotoren sowie der Notstromerzeugung mit Dieselmotoren ein gefragter Partner der türkischen Privatwirtschaft. 150 Megawatt (MW) Systemleistung von mtu sind in dem Land bereits installiert, allein 2013 sind 76 Einheiten hinzugekommen.
mtu liefert maßgeschneiderte Notstrom-Lösungen
Für die Endkunden in der Türkei sind vor allem Aggregate im Leistungsbereich von 800 bis 3.075 kVA relevant. Und sie schätzen mtu als Systemlieferant von maßgeschneiderten Notstrom- Produktlösungen. Der Turkish Electricity Transmission Company zufolge steigt der Strombedarf der Türkei von 2009 bis 2023 um jährlich sechs Prozent. Das Ziel sind 125.000 MW installierte Leistung. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 waren es noch 54.423 MW. Vor allem in Istanbul ist das Energieproblem akut: Die meisten ausländischen Unternehmen haben sich in dieser Metropole niedergelassen, ein Fünftel der türkischen Bevölkerung lebt hier — und nutzt Telefonverbindungen, Fernsehangebote oder das Internet von Türk Telekom. Deshalb hat sich Türk Telekom in seiner Zentrale auf der anatolischen Seite von Istanbul beim Austausch seiner Notstromaggregate im Juli des Jahres 2011 durch drei Notstromaggregate des Typs DS 2595 D5S von mtu für den steigenden Energiebedarf fit gemacht. Diese werden von mtu-Dieselmotoren des Typs 16V 4000 G63 angetrieben und haben eine elektrische Leistung von 5.190 kVA.
Komplettlösung aus einer Hand Vorausgegangen war eine Bedarfsanalyse im türkischen Kommunikationsnetz. „Wir haben uns mit diesen stärkeren Aggregaten für den künftigen Energiebedarf gerüstet“, sagt Ali Aydın, leitender Energiemanager bei Türk Telekom. mtu Türkei – mit ihrem Hauptsitz in Istanbul — hat als Systemanbieter den 144 Quadratmeter großen unterirdischen Raum komplett ausgestattet, von den Aggregaten über die Schaltschränke bis hin zur elektrischen Anlage. Gebaut wurden die Aggregate am Hauptsitz der mtu in Friedrichshafen. Aydın vertraut den Nothelfern von mtu: „Sie sind bisher völlig problemlos gelaufen. Ich kann die Aggregate und die rasche und gründliche Projektabwicklung auf jeden Fall empfehlen.“ Ein besonderer Service von mtu: Der Manager erhält eine SMS, sobald ein Stromausfall eintritt und die Aggregate angesprungen sind.
Türk Telekom ist ein ununterbrochener Service für seine Kunden im umkämpften privaten Telekommunikationsmarkt besonders wichtig. Ehe die Notstromsysteme nach Istanbul geliefert wurden und in Betrieb gingen, hatte mtu diese auf dem eigenen, hochmodernen Aggregate- Prüfstand am Hauptsitz in Friedrichshafen mit Hilfe einer simulierten Lastaufschaltung umfassend getestet.
Stärkere Notstromaggregate garantieren stetigen Datenfluss
Die Aggregate laufen parallel, eines kann als Backup für das andere dienen. Aufgrund des hohen Drehmoments haben die Motoren ein schnelles und hohes Lastaufschaltvermögen. Innerhalb von neun Sekunden haben die Aggregate die Betriebsbedingungen, stabile Spannungs- und Frequenzwerte erreicht. Ab diesem Moment kann Last zugeschaltet werden. Die Zentrale der Türk Telekom benötigt stündlich rund 2.200 kVA Energie. 33 Prozent des Internetvolumens der Türkei werden von hier aus gesendet. Die Station ist die drittgrößte von Türk Telekom im Land. Insgesamt hat Türk Telekom rund 5.000 einzelne Stationen, die das Telekommunikationsunternehmen nach und nach an die immer breiter genutzte Telekommunikationslandschaft anpasst — durch stärkere Notstromaggregate. Denn nicht nur Privatpersonen nutzen Telefon, GSM-Service, Webfernsehen oder Internet immer häufiger. Angeschlossen sind auch Servicesysteme von Banken, der Polizei, dem Bildungsministerium und weiteren Sicherheitsbehörden. Nicht auszudenken, was ein Systemdatenverlust für die- se Türk Telekom-Kunden bedeuten würde.
mtu — keine einmalige Sache
Türk Telekom setzt nicht nur in Istanbul auf die Notstromversorgung von mtu. Auch am Standort Erzurum im Osten der Türkei hat das Unternehmen Dieselaggregate von mtu installiert, diesmal zwei Aggregate mit Motoren der Baureihe 2000.