Power Generation

Flexibilitätsbonus für Blockheizkraftwerke

Profitieren Sie von der Umstellung auf Direktvermarktung

Stellen Sie sicher, dass Ihr biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW) für die Zukunft gerüstet ist löschen. Sie erhalten einen Flexibilitätsbonus sowohl für die Umstellung bestehender Anlagen auf die Direktvermarktung als auch die Erweiterung der Biogasanlage um ein oder mehrere zusätzliche Blockheizkraftwerke und Peripheriegeräte. So lohnen sich Biogasanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)  auch noch in der Zeit nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Durch den Ausbau Ihrer Biogasanlage haben Sie eine bessere Ausgangsposition für die Zeit nach dem EEG. Ihre Anlage ist fit für die Zukunft. Ein weiterer Anreiz: Der jährliche Bonus von 130 €, der pro zusätzlich installierter kW elektrischer Leistung gezahlt wird. Profitieren Sie von den Vorteilen – erweitern Sie jetzt Ihre Biogasanlage!

130 €

Jährliche Flexibilitätsprämie pro zusätzlich installiertem kW elektrischer Leistung

10 Jahre

Dauer der jährlichen Prämie – oder bis zum Ablauf der EEG-Förderung Ihrer Anlage

100 %

Modernste Blockheizkraftwerke – unsere Aggregate sorgen für gesteigerte Effizienz in der Stromerzeugung

Was bedeuten flexible Arbeitsweise und Flexibilitätsprämie?

Neben der festen Einspeisevergütung ermöglicht die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auch eine Direktvermarktung des erzeugten Stroms. Strom kann dann flexibel eingespeist werden, wenn der Preis dafür am höchsten ist. Das gilt auch für den umgekehrten Fall: Haben Wind- oder Solaranlagen viel Strom produziert, kann die Stromeinspeisung gestoppt und Biogas zwischengespeichert werden – bis der Strompreis wieder steigt. So wird Strom nur dann eingespeist, wenn er benötigt wird. Damit trägt das BHKW zur Netzstabilisierung bei.

Die dafür notwendigen Investitionen (BHKW-Anlagenerweiterung, Gasspeicher, Trafo) werden durch eine staatliche Förderung, die sogenannte Flexibilitätsprämie, bezuschusst.  

Welche Voraussetzungen braucht man für die Direktvermarktung?

Die Biogasanlage wird zusammen mit einem autorisierten Stromhändler betrieben. Ein oder mehrere zusätzliche BHKWs erweitern die Biogasanlage über die durchschnittliche Stromerzeugungskapazität hinaus. So liefert sie auch in Spitzenzeiten mehr Strom. Zusätzlich werden ein entsprechender Gas- und Wärmespeicher sowie ein Transformator benötigt. Es ist zu beachten, dass die insgesamt eingespeiste Strommenge nicht erhöht werden darf. Dies dient nur zur Erhöhung der Flexibilität, da in bestimmten Abständen in kürzerer Zeit mehr Leistung zur Verfügung steht. Im Gegenzug wird das Biogas-BHKW entsprechend stillgelegt.

Warum investieren, und warum jetzt?

Durch die Direktvermarktung lassen sich durchschnittlich höhere Stromerlöse erzielen, als durch die garantierte Einspeisevergütung. Die Flexibilitätsprämie wird für 10 Jahre, beziehungsweise bis zum Ablauf der EEG-Förderung Ihrer Biogas-Anlage, gezahlt. Die staatliche Prämie ist insgesamt gedeckelt. Bisher wurde aber nur ein geringer Teil abgerufen. Deshalb, und weil nicht klar ist, ob es die Flexibilitätsprämie im nächsten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) noch geben wird, ist schnelles Handeln sinnvoll. So profitieren Sie von der derzeit optimalen BHKW-Förderung.

Unsere Case Studies

Zeige alle Presseerzeugnisse
Power Generation

Biogas-Anlage in Löningen mit mtu-Motoren im Langzeitversuch - Garantiert Einspeisevergütung für Betreiber einer BHKW-Anlage

3 März 2017

Die GF-Bio-Energie Hasetal GmbH in Löningen löste bereits 2008 ihre Zündstrahl- Maschinen durch Biogas-Ottomotoren von mtu ab. Im Sinne maximaler Wirtschaftlichkeit strebt der Betrieb eine hohe Leistung pro Blockheizkraftwerk (BHKW) an. Daher bestand großes Interesse, nach den positiven Erfahrungen mit den 350-Kilowatt-Motoren den neuen großen Megawatt-Motor der Baureihe 4000 zu erproben. Seit 2009 ist diese Maschine das „beste Pferd im Stall“ der Löninger.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Biogas - Unsere Lösung für nachhaltige Energieerzeugung

Die Energiewende bringt viele Herausforderungen, aber auch zahlreiche Chancen für positive Veränderungen mit sich. Ein vielversprechender Brennstoff zur Erzeugung von sauberem, wirtschaftlichem und nachhaltigem Strom und Wärme ist Biogas.

Herunterladen (PDF 6 MB)

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.
Power Generation

DAS NEUE BIOGAS SYSTEM mtu BAUREIHE 4000

Unsere Stromaggregate kombinieren höchste Leistung mit niedrigsten Emissionen im Leistungsbereich von 762 kWe bis 2.547 kWe.

Mehr

Power Generation

Blockheizkraftwerke (BHKW) für die Landwirtschaft

Vielfach bewährt und deswegen weltweit im Einsatz: Die Blockheizkraftwerke (BHKWs) von mtu wurden bereits tausendfach in landwirtschaftlichen Betrieben installiert und unterstützen eine zuverlässige Energieversorgung. Unsere Anlagen liefern jederzeit Strom und Wärme und sorgen so für eine hohe Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebs. Ob Strom- oder Wärmeversorgung: Wir haben für jede Anwendung das passende Biogassystem für landwirtschaftliche Betriebe.

Mehr

Power Generation

Energielösungen für Mülldeponien

Where some only see waste, we see opportunity. A properly monitored landfill site can serve as an efficient source of gas energy.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr