MODERNISIERUNG VON MARINESCHIFFEN UND FLOTTEN
Unser proaktives Obsoleszenzmanagement sichert die Verfügbarkeit und maximiert die Lebensdauer Ihrer Schiffe
Neben aktuellen Herausforderungen in den Lieferketten wird es immer bedeutender, sich rechtzeitig mit der Beseitigung von Obsoleszenz zu befassen, da veraltete oder nicht mehr produzierte Komponenten die Verfügbarkeit der Flotte beeinträchtigen können. Frühzeitige Maßnahmen wie die Umstellung auf neue Technologien können die Auswirkungen von
Obsoleszenzen minimieren, die Verfügbarkeit gewährleisten und sowohl die Lebensdauer des Automationssystems als auch des gesamten Schiffes verlängern. Dank unserer fortwährenden Weiterentwicklung sind wir in der Lage, regelmäßige Upgrades anzubieten, um den Betrieb Ihrer Schiffe und Flotten zu optimieren.
Mit Obsoleszenz-Upgrades im Rahmen von Mid-Term Refits unterstützen wir Antriebssysteme in der Mitte ihres Lebenszyklus. Dabei werden verschlissene Teile ersetzt, altersbedingte Ausfälle vermieden und Funktionen und Fähigkeiten auf das ursprüngliche Niveau gebracht. Die
Nachrüstung umfasst den Austausch des mechanischen Motorreglers durch unseren neuen elektronischen ADEC-UNI-Regler, der eine Grundvoraussetzung für die Integration unseres innovativen Schiffsautomationssystems aus dem mtu NautIQ-Portfolio darstellt.
Wartungskosten, Ausfallwahrscheinlichkeit und Verfügbarkeit von Marineschiffen
Militärische Studie von Vyacheslav A. Kharchenko: Problems of reliability of electronic components
Sichern Sie die Verfügbarkeit Ihres Schiffs in drei Schritten
Das Motorsteuergerät (ECU) ist die zentrale Steuereinheit des Motors und beeinflusst alle wichtigen Funktionen, einschließlich Kraftstoffzufuhr, Zündung und Emissionskontrolle. Unsachgemäßer Austausch oder fehlerhafte Konfiguration der ECU kann zu erheblichen Motorschäden führen und die Sicherheit beeinträchtigen. Die Aktualisierung des Steuergeräts sollte ausschließlich von zertifizierten mtu-Technikern durchgeführt werden, da nur sie über das erforderliche Fachwissen und die umfassende Erfahrung verfügen, um die anspruchsvolle Elektronik und Mechanik des Motors präzise zu verstehen und zu handhaben. Falls erforderlich, können auch motorbezogene Elektronik (Verkabelung, Sensoren, Steuergeräte) und zugehörige Komponenten, die die Lebensdauer des Motors beeinträchtigen können (z. B. die Einspritzpumpe), ausgetauscht werden.
Obsoleszenzen zu beseitigen ist besonders wichtig für das Gehirn des Schiffes - die Hauptsteuereinheit (MCU) auf der Schiffsbrücke. Sie ist das Kontrollzentrum, in dem alle Signale zusammenlaufen, verarbeitet werden und entsprechend darauf reagiert wird. Eine effektive Modernisierung der Brücke kann die Adaption der MCU, Brückenkomponenten wie Touchscreen, Tastatur, Trackball, Drucker sowie den Upgrade des Antriebskontrollsystems (PCS) und des Fernkontrollsystems (RCS) (z. B. Drosselklappe, Messgeräte, Öldruck) umfassen.
Sobald alle relevanten Hardware- und Softwareanpassungen abgeschlossen sind, kann ein hochmodernes, intelligentes elektronisches Managementsystem installiert werden, um von einer umfassenden Kontrolle der Schiffsfunktionen zu profitieren. Unsere hochmodernen Schiffsautomationssysteme mtu NautIQ Master, mtu NautIQ Core und mtu NautIQ Foresight ermöglichen die nahtlose Integration aller betrieblichen Aspekte Ihres Schiffes und bieten Ihnen eine Vielzahl von Funktionalitäten und Möglichkeiten.

Unsere Broschüren zum Download
Kontaktieren Sie uns