mtu Umweltstiftung

Wir fördern Umwelt- und Naturschutzprojekte, die sich mit Flora und Fauna, insbesondere dem Artenschutz, sowie mit dem Wasserhaushalt des Bodensees befassen. 

Was machen wir?

Wir fördern den Schutz des Bodensees, um die natürlichen Lebensgrundlagen von Pflanzen, Tieren und Menschen im Umfeld des Bodensees und dessen ökologische Vielfalt zu erhalten oder wiederherzustellen.

Die Stiftung verwirklicht dieses Ziel durch die Förderung und Durchführung von Umwelt- und Naturschutzprojekten, die sich mit Flora und Fauna, insbesondere Artenschutz, sowie mit dem Wasserhaushalt des Bodensees befassen. Gefördert werden u. a. Projekte in den Bereichen Forschung und Lehre. 

Bisherige Förderprojekte

Seit der Gründung der mtu Umweltstiftung in 2004 wurden die verschiedensten Projekte gefördert. Die Laufzeit der Förderung variiert hierbei abhängig vom Umfang des jeweiligen Förderprojektes und wird individuell festgelegt.

2022 Verlängerung Algen Bodensee 

Aufgrund der Pandemie konnte das Projekt nicht wie geplant
umgesetzt werden, deswegen wurde eine Verlängerung
beschlossen. Zudem wurden neue Fördermittel bereitgestellt,
damit die Forschung ausgeweitet werden konnte.

2018 Algen Bodensee 

Das Projekt der Fachabteilung Biologie der Universität Konstanz, erforscht die Toxinbildende Blaualgen im Nahrungsnetz und mögliche Anreicherung in fischereiwirtschaftlichen relevanten Fischarten. Gestartet wurde das Projekt April 2019. Alle 2 Wochen fährt das Forschungsschiff auf den See raus und nimmt Proben aus 15-20 m tiefe. Zu dem Werden noch Proben von Fischen entnommen, um die Toxin Belastung zu ermitteln. Die Forscher ermitteln mit den gewonnenen Daten aus den proben sowie den Toxin Analysen die Belastung des Bodensees und der Fische.  

2016 Solawi Bodensee

Im Rahmen des Projekts wurde das Thema der Naturverträglichen Landwirtschaft und Landschaftspflege behandelt. Die Zielgruppe hierfür waren die Flüchtlinge. Es wurden Lehr- und Schulungsprojekt angeboten, wo die Teilnehmenden alles über die Naturverträgliche Landwirtschaft und Landschafspflege lernten. Dazu konnten die Flüchtlinge ihre Pflanzen, Obst und Gemüse aus Ihrer Heimat anbauen.  

2015 Bodensee Bienen 

Das Projekt „Schutz der Bodensee-Biene“ war ein Gemeinschaftsprojekt der Cloud-Dornier-Schule. Auf dem Plan der Schüler standen Aufgaben wie Bau und Instandhaltung der Bienenkästen, Pflegearbeiten wie die wöchentliche Durchsicht sowie die Herstellung und Vermarktung von Honig und Wachs. Vom Berufsfachschüler bis zum Abiturient hatten hier Schüler unterschiedlicher Klassenstufen die Möglichkeit sich zu beteiligen. Vorwiegend wurde das Projekt in den Unterricht der Schüler der Fachrichtung „Vorbereitung Arbeit und Beruf “ (VAB) miteinbezogen.

2008 Projekt Auenwald

Im Rahmen des Projekts wurde eine umfassende Potenzialanalyse für das gesamte Bodenseegebiet erstellt, welche erstmals das Vorkommen sowie den Zustand der Weichholzauen am Bodensee erfasst.In weiteren Studien zu 6 ausgewählten Gebieten wurde die Machbarkeit von spezifischen Renaturierungsvorhaben abgeklärt und in intensiven Workshops mit allen relevanten Behörden und Stakeholdern Maßnahmenkataloge erstellt. Diese abgestimmten Maßnahmenkataloge bildeten die Grundlage für Projektförderungsanträge bei der EU, dem Land Vorarlberg sowie den Kantonen St. Gallen und Thurgau.

2004 Projekt FIRE

Nachdem die Belastungen der Ufer- und Flachwasserzone infolge Siedlungsdruck und Freizeitnutzung seit vielen Jahren angestiegen sind, wurde seeweit mit großem Engagement die Renaturierung von stark verbauten Uferabschnitten ins Auge gefasst.Bei diesen Maßnahmen standen in der Regel die gewässermorphologischen Großstrukturen (Böschung, Hang) und die Stabilität der Baumaßnahmen (Böschungsfuß) im Zentrum des Interesses.

Ihr Ansprechpartner

Dagobert Heß / Vorstandsvorsitzender der mtu Umweltstiftung