技术语言词汇
关于动态 UPS 您需要了解的一切
术语和缩略语
在 UPS 市场上使用的行话有时会让人难以驾驭。在国际电工委员会(IEC 88528-11)的帮助下,我们收集了以下一些最常见的术语和缩写。如果您能帮助我们扩展这个清单,或者想了解清单上还没有的术语,请随时与我们联系。
(又名动能储能器, 储能装置) 能够储存动能的装置。在主电源故障的初期,这些能量通过同步机用于供应临界负载。
将机械能转换为交变电流和电压形式的电能的机电设备。这种同步机是可逆的:当电能转换为机械能时,它就成为同步电机。
旨在感知一个电源的损失并自动将负载转移到另一个电源的开关。
用于为中压系统的面板和辅助设备供电的降压变压器。
在除了燃料和发动机启动电池没有其他电源的情况下,启动 D-UPS 系统的能力黑启动是在空载时实现,然后逐步恢复负载。
旁路允许负载直接从主电源供电。可以是手动(QMB)或自动(QD3)。例如,它可以在系统维护期间使用。
在 KINOLT KS® 系统中,在主电源和临界负载之间插入了电抗器,以便对负载电压进行调节,并应对来自主电源的不良电能质量。
(以前称为正常模式)KINOLT KS® 系统的工作模式,该模式下的负载被固定。负载由主电源提供,如果主电源发生故障,KINOLT KS® 系统可随时向负载供电而不中断。
低电压面板包含所有控制 KINOLT KS® 装置的电子和设备。
必须以连续、高质量电力供应的负载。
柴油机是一种广泛用于固定应用的往复式内燃机,如 D-UPS。
(又称动态 UPS(D-UPS)或连续电源(CPS)),由一台或多台电动旋转机器提供输出电压的 UPS。在主电源发生故障的情况下保持负载电源连续性的电源系统。
指 KINOLT KS®-SB 系统,保护两种负载:临界负载和非临界负载。
通过提供直流线圈激活的免维护离合器,使柴油机在起动电池失效时能够启动。
(又称生产模式或紧急模式) 当负载仅由 KINOLT KS® 系统提供时的运行模式(主电源被断开)。
支持绕组的储能器的一部分。它与交流发电机轴机械耦合以实现主轴,因此以 1500rpm 或 1800 rpm(50 或 60 Hz)的速度旋转。
KINOLT 公司为 KINOLT KS® 设备开发的控制系统的名称。 KS-VISION® 不仅涉及人机界面,而且涉及所有功能和监控方面。
结合交流发电机和储能器的电机。
由于储存在储能器中的动能,可通过电磁离合器保证发动机的启动。
由 EURO-DIESEL 开发的 D-UPS 的注册品牌名称。
KINOLT KS® 解决方案,用于临界和非临界负载的组合。
它是储能器和交流器轴的机械组件。转速为 1500 或 1800 rpm,取决于电源频率(50 或 60 Hz)。
手动操作的旁路。当负载受到 KINOLT KS® 单元的保护时,不能被关闭。
(又名基本负载) 可以承受短期供电中断的负载。
(又名滚筒或储能器转子) 绕着主轴旋转以储存动能的储能器的一部分。
KINOLT KS® 单元的一部分,由柴油机、离合器、动能储能器和机架组成。
包含低压 KINOLT KS® 单元的电源电路和设备的面板。
在 KINOLT KS® 单元中,QD1 是 PLC 控制的输入断路器。允许将扼流圈和动能储能器与主电源隔离。
在 KINOLT KS® 单元中,QD2 是 PLC 控制的输出断路器。允许将扼流圈和动能储能器与临界负载隔离。
(又称自动旁路)在 KINOLT KS® 装置中,QD3 是 PLC 控制的旁路断路器。当它关闭时,如果 QD1 和 QD2 打开,允许直接从主电源供应临界负载。在低电压系统中,QD3 实际上是一个开关。在中压系统中,QD3 是所有单元的共用断路器。
在 KINOLT KS®-SB 系统中,QD5 是由 PLC 控制的断路器,从主电源向非临界性负载供电。
在 KINOLT KS®-SB 系统中,QD6 是 PLC 控制的断路器,从下游母线向非临界性负载供电。
QDA 为手动输入断路器,可以将整个KINOLT KS®装置与主电源隔离。
QDB 为手动输出断路器,可以将整个KINOLT KS®单元与临界负载隔离。
QDC 是下游母线上并联断路器的通用名称。
(又称手动旁路) QMB 是一个开关装置,可以绕过整个 KINOLT KS® 系统,以便直接从主电源给临界负载通电。
面板之间的冗余通信 CAN 总线,允许共享信息而不涉及 PLC。
指 KINOLT KS® 系统,只保护临界负载。
开关设备是指用于操作和保护电气设备的电源开关装置的组合。
在短时主电源故障时防止发动机启动的功能。承受故障的时间长度取决于可用的动能和当前的负载。
从控制面板收集信息并显示整个系统总体情况的面板。
KINOLT KS®单元处于调节模式时,得到确保的各单元总临界负载。处于独立模式时,它代表临界负载和非临界负载(如有)。
在主电源发生故障的情况下,保持负载电源的连续性的电源系统。
联系我们
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)