以可持续解决方案开创更加绿色环保的未来

从内燃机到燃料电池,我们不断开拓面向未来的解决方案。

我们积极开发创新产品,助力未来的能源和动力设备实现净零排放

如果采用可持续燃料,内燃机也有望实现净零碳排放。因此,我们持续推进内燃机技术发展,使其能够使用可持续生物燃料和电制燃料。同时,我们也积极开发燃料电池解决方案,旨在实现零排放发电。 

打造绿色环保的内燃机

对于大多数船舶、重型非公路车辆和发电设备而言,内燃机依然是不可或缺的动力来源。与一般印象不同,内燃机同样能够为实现净零排放作出贡献。因为越来越多的内燃机开始使用生物燃料和电制燃料,从而显著降低了碳排放。 

到今年年底之前,配备 mtu 500 系列和 4000 系列燃气发动机的 mtu 发电机组将能够采用加入 25% 氢气的混合气运行。我们计划稳步提高这一比例,最终实现纯氢气运行。我们预计将从 2023 年开始按需提供转换套件,将已安装就位的燃气发动机改为纯氢气运行。在海运领域,甲醇是备受业界关注的可持续燃料,也是我们研发团队的重点攻关方向。

借助 mtu EnergyPack 提供可靠的绿色电力

全球能源格局正在悄然改变:使用化石燃料稳定供应能源的大型发电厂正逐渐被较小的分散式机组所取代。许多这类小型机组使用的是太阳能和风能等可再生能源。尽管它们可以实现零碳排放发电,但其发电方式受制于自然条件,发电量不甚稳定。mtu EnergyPack 有助于消除可再生能源的波动,平时将多余的电能储存起来,以备阳光和风力不足的时候使用。这可以确保供电恒定,必要时还可实现精确调度——例如稳定电网、平衡峰值负荷、均衡电压。

NautIQ 和 EnergetIQ——让我们的系统智能化

我们致力于为客户提供实用的解决方案。我们认为,这不仅仅涉及发动机本身,而是需要综合考虑整个系统。我们先进的发动机管理系统能够控制和监测发动机和整个系统,确保其稳定、可持续地运作。我们先进的船舶控制系统 NautIQ 是一套高效而可靠的管理与控制解决方案,从舰桥到螺旋桨面面俱到。我们使用 EnergetIQ 智能自适应控制系统控制微电网。它可以通过计算让各种能源实现最佳平衡,确保发电系统高效、安全、可持续地运作。 

凭借微电网实现可持续、自给自足的电力供应

mtu 微电网可以实现分布式能源的任意组合——从太阳能和风能等可再生能源,到电池储能解决方案和可靠的内燃机。这一切的核心是一套智能自适应控制系统。该系统可以协调管理各个发电来源的部署状态,从而优化性能和效率。我们的智能微电网有助于避免可再生能源的波动,即使在阳光或风力不足的时候也能确保供电恒定。

两全其美的方案:采用混合动力驱动系统高效发电

随着全世界不断向更加环保的解决方案转型,业界渐渐不再将内燃机作为唯一驱动力来源。它将越来越多地用于混合动力发电系统,在需要零碳、无噪音运行的情况下改由电机驱动,从而将传统能源和绿色能源的优势结合起来。另一方面,当需要延长续航里程时,柴油机就会开始运行。我们为火车提供混合动力牵引设备,为船舶提供混合动力推进设备。这二者的混合动力系统都涉及三个组成部分:内燃机、电机和电池。在不远的将来,我们也计划在混合动力系统中采用燃料电池和可再生能源。
 

相关内容

故事 发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

故事

Hydrogen electrolysis on a grand scale

Rolls-Royce now developing mtu hydrogen electrolyzer and investing in Hoeller Electrolyzer to produce low-cost hydrogen using green electricity.

了解更多内容

故事 发电

面向未来港口物流的氢基能源

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

了解更多内容

故事 发电

Fuel cells and the quest for green power

Hydrogen and methanol engines as well as fuel cells smooth the way to sustainability in power generation and off-highway mobility

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容