可持续燃料

绿色燃料为能源和动力开创清洁的未来。

绿色燃料是实现清洁能源和动力的关键

可持续燃料是实现能源和动力碳中和未来的关键。我们依靠 HVO、氢能,以及利用可再生绿色电力生产的其他合成燃料(E-fuel),让内燃机也能提供清洁能源,满足当下和未来的需求。    

氢能——我们着眼全局

未来,我们将依靠可再生能源获取电力——例如来自太阳能电池板或风力发电机。在理想情况下,如果可以按需提供可再生电能,就再好不过了。然而,大自然的运行并不以人的意志为转移。当风力强劲、艳阳高照时,风力发电机和太阳能发电系统可以输出大量电能,但这些电能不一定能立即使用掉,因此需要储存起来。  可以利用装在集装箱内的电池组进行储电,也可以将电能转化为燃料储存起来。可通过电解装置将水电解为氢气和氧气,并将氢气储存在特殊的缓冲储罐中,在需要时输送至燃料电池或氢气热电联供电厂,提供电能或机械能。如有必要,也可以从中提取热能。这是一套精妙的循环。如果所用电力来自可持续能源,那么这一循环就彻底实现了零碳排放。  

mtu 氢能生态系统——旨在提供碳中性燃料

利用 mtu 电解槽制备绿氢 

高性能电解槽在能源转型进程中扮演着至关重要的角色。其生产的绿氢既可用作燃料电池和内燃机的燃料,也可进一步加工成为合成燃料。mtu 电解槽采用来自 Hoeller Electrolyzer 公司的质子交换膜 (PEM) 堆栈。这种堆栈制备氢气的效率出色,与市场上其他堆栈相比,可显著降低生产成本。  

电解制氢工艺需要向水中通入直流电,即可在阴极生成氢气,在阳极生成氧气。这种电化学反应在被膜隔开的板状电极之间进行。将数以百计的模块堆叠在一起并压紧,即可组成堆栈 (Stack)——这就是电解槽的核心。

Power-to-X:将电能转化为燃料

内燃机的未来在于通过Power-to-X 工艺生产的合成燃料。该工艺可充分利用来自风能、太阳能和水能等可再生能源的多余电力,通过电解将水转化为氢气。通过此法制得的氢气既可以直接用作燃料,也可以与空气中的二氧化碳和/或氮气相结合,生产出几乎任何种类的气态或液态燃料,例如绿色甲烷、绿色甲醇、绿色氨或甚至绿色柴油。  

Youtube Video

替代燃料和可持续燃料

燃料的未来前景是多样化的。然而,并不是每一种燃料都适用于任何应用。选择所用燃料时,需要考虑能量密度、可用性和基础设施等关键因素。  

绿色氢能

向水中通入电流,将水电解,即可制得氢气。如果所用电力来自可再生能源,制得的氢气就被称为绿色氢气。这种燃料不含碳,因此在燃烧过程中不会释放二氧化碳,唯一的副产品只有水——这也正是它原本的形态。然而,氢气的能量密度很低——如果将必要的储罐基础设施纳入考虑,这个问题就更加突出。它必须在高压下储存,或在极低温下(零下 253 摄氏度)以液态储存。因此,我们认为,氢气最适合在燃料电池和固定式内燃机中用于发电。我们预期将在 2022 年使燃气发动机能够采用加入 25% 氢气的混合气运行。我们计划稳步提高这一比例,最终实现纯氢气运行。  

绿色甲醇

可以通过Power-to-X 工艺,利用氢气和二氧化碳合成碳中性甲醇。与氢气相比,甲醇的能量密度较高,而且在常温下呈液态,因此易于储存和加注。用户往往可以继续使用现有的基础设施。与氨相比,甲醇毒性较低、对环境影响较小。甲醇不仅可以用于内燃机(包括狄赛尔循环和奥托循环原理),还可以用于零排放的燃料电池。我们正积极针对这两种产品开展研发工作。  

绿色甲烷

可将绿色氢气与空气中的二氧化碳或生物源二氧化碳相结合,进一步加工成为电制甲烷。这让用户能够以碳中和的方式继续使用现有的 mtu 燃气发动机。如需在移动中使用,通常会将甲烷燃料液化成电制 LNG(液态天然气),以减小体积、便于储运。如今,燃气发动机的应用极为广泛,而如果采用可再生电能生产电制甲烷供其使用,燃气发动机也同样可以实现碳中和。然而,甲烷(或电制甲烷)燃料在某些负载范围内无法完全燃烧(例如部分负载运行和加速阶段),导致废气中夹带一些未燃尽的燃料(甲烷滑移)。甲烷是温室气体,对气候有负面影响。因此,燃气发动机研发工作的一大挑战是将甲烷滑移率降至最低。

绿色氨

Power-to-X  工艺也可以用于生产绿色氨,即利用大气中的氮气将绿色氢气催化转化为氨。电制氨在燃烧过程中不会产生二氧化碳。这种燃料在零下 33 度即可液化,且能量密度高于液氢。然而,这种氮氢化合物具有很强的毒性,一旦在沿海水域泄漏,可能会严重损害人体健康和自然环境。    

绿色柴油

电制柴油由二氧化碳和绿色氢气制得,大多采用费托合成工艺生产。因此,这种燃料常被称为费托合成柴油。与化石柴油相比,电制柴油几乎不含硫,也不含芳烃。得益于其化学结构,电制柴油还具有更高的点火倾向。因此,它的燃烧更完全,也更适合储存。其能量密度几乎可以与化石柴油相媲美。我们预计将在接下来的一年里让主力产品 2000 和 4000 系列发动机适配电制柴油和其他符合 EN 15940 标准的燃料。我们一些用于发电或工业应用的发动机现在就已经获得批准。    

显著降低碳排放:用于 mtu 发动机的第二代生物燃料

我们用于发电的 mtu 4000 系列和 1600 系列发动机已获准使用符合 EN 15940 标准的合成石蜡柴油燃料,包括生物燃料 HVO。到 2023 年,预计用于关键应用的 2000 系列和 4000 系列发动机也将获得批准。HVO 是首批商业化环保燃料之一,可让内燃机的运行更加气候友好。当 mtu 发动机采用这种燃料工作时,其温室气体排放与燃烧化石柴油相比可降低 90%。另外,我们的热电联产厂已经能够使用沼气来产生清洁的热能和电力。我们积极推进现有和未来的发动机使用合成燃料,以期顺利实现我们的 2030 年目标——将总排放量比 2019 年减少 35%。

相关内容

故事 发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

Lucie Maluck

了解更多内容

故事

Hydrogen electrolysis on a grand scale

Rolls-Royce now developing mtu hydrogen electrolyzer and investing in Hoeller Electrolyzer to produce low-cost hydrogen using green electricity.

Wolfgang Boller

了解更多内容

故事 发电

面向未来港口物流的氢基能源

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

Peter Thomas

了解更多内容

故事 发电

Fuel cells and the quest for green power

Hydrogen and methanol engines as well as fuel cells smooth the way to sustainability in power generation and off-highway mobility

Lucie Maluck

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容