石油和天然气 价值关爱 协议
无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。价值关爱 协议使您能够做到这一点,具有强大的动能,性能和高枕无忧的功能。
您专注于运营。余下工作交给我们。
对您来说,每一秒钟都很宝贵。我们通过 价值关爱 协议提供数字化互联电力系统,助您轻松维持业务的平稳运营,并通过多种举措降低总体拥有成本,包括最大化正常运行时间、优化生命周期成本、通过预防性维护规避因设备问题导致的业务中断。
投资越大,生命周期成本就越值得关注。通常来说,燃料消耗、意外停工与维修等都会产生不可预见的成本,可能对业务产生巨大影响。因此,您需要提前规划,防患于未然,选择卓越的 mtu 动力系统,并加入 价值关爱 协议增添保障。
价值关爱 协议如何发挥作用?
想象这样一个世界:设备具有无限的正常运行时间在那里,运营经理关注的是设备性能和生产能力,而不是种种突发问题。这也许听起来不切实际,但 mtu 通过 价值关爱 协议,将梦想变为现实。
仅适用于能够自己进行维护的客户
白银级除了享受青铜级的所有服务外,还可享受更多服务:
黄金级除了享受白银级和青铜级的所有服务外,还可享受更多服务:
数字化互连互通 (Go! Connect) 和平台管理 (Go! Manage)
数按预定费率自动交付零件,基于运行时长(预防性)
预防性维护人力资源调配,可满足您的业务需求
专业的 mtu 技术支持团队,助您解决各类技术问题
季度报告,包含已完成和即将进行的维护工作及其成本
年度发动机健康检查,由 mtu 技术人员现场完成
发动机保养计划、故障排除和远程健康监测
固定保养与维修工时费
关键的纠正性维护组件在 mtu 各大仓库均备有现货
7 天 x 24 小时全天候待命服务,提供远程技术支持
季度报告,包含可靠性分析(平均故障间隔时间)
发动机正常运行时间承诺,满足您的使用需求
当地服务合作伙伴定期监督(例如监测零件库存、改进情况)
7 天 x 24 小时紧急援助,提供现场技术支持
月度报告,包含可用性和平均维修时间
资产健康监测
参与mtu 年度绩效和趋势分析大会,以解决技术更新、发动机设备组的数据和运行优化等问题
相关 价值关爱 解决方案
我们提供一系列服务解决方案,让您的设备保持最佳性能和长久寿命。

联系我们