罗尔斯-罗伊斯 mtu EnergyPack 为北冰洋挪威岛屿的电力供应提供保障
发布于 2021年3月08日
- 与挪威能源供应商的研究项目
- 三个大型电池储能装置可补偿 Senjahopen 和 Husøy 的电压波动
- 为挪威海的渔业提供可靠能源
挪威公用事业公司 Arva 将使用三个罗尔斯-罗伊斯 mtu EnergyPack 电池储能系统,研究如何利用电池中储存的电力来稳定公共电网。罗尔斯-罗伊斯正在向挪威的 Senja 岛提供三套 mtu EnergyPacks Ql,输出功率为 4.25MVA,容量为 3.79MWh。它们将被用来消除 Husøy 和 Senjahopen 镇的电压波动,这两个镇以高耗电的捕鱼业为主。罗尔斯-罗伊斯将参与研究项目五年,并根据长期服务协议(ValueCare 协议)提供十年的维护。
在北极圈以北几百公里的 Senja,有一个高度工业化的鱼加工行业。其现代化生产设施需要可靠的电力供应,但由于该镇位于 Arva 供电区的外围,电网目前无法提供服务。这不仅导致短期的生产损失,而且还妨碍了渔业的进一步发展。
因此,Arva 从罗尔斯-罗伊斯订购了三套顶级的 mtu EnergyPack QL。其中两个电池箱将被安装在 Husøy,一个安装在 Senjahopen,并将被连接到供电网。从秋天开始,电池容器将作为缓冲存储单元,解决供电质量问题,补偿电网的波动。 停电时,它们可以为当地企业和家庭提供一次最多一小时的电力,或补偿额外的电力需求。公司和家庭的现代电力管理系统将被整合,当地的太阳能发电系统也是如此。该研究项目的结果将帮助提高整个 Arva 电网的供应安全。
“这不仅是 Arva 有史以来的第一个电池存储项目,也是全国范围内最大的此类项目。 这个项目意义重大,我们相信它将加强当地电力供应,并在设计未来电网时提供重要价值。这将使我们能够基于电力需求的增加和变化,继续为客户提供具有成本效益的高效电网解决方案。”Arva 首席执行官 Eirin Kjølstad 说。
“罗罗公司很高兴能与 Arva 公司达成这项合作。 我们很自豪能为这一创新项目做出贡献,该项目正在开发向能源密集地区供电的新方法。 我们将与合作伙伴 BOS 电力公司一起,在 mtu EnergyPack 整个使用期内提供支持,并帮助确定保障电力供应的气候友好型解决方案。” 罗尔斯-罗伊斯微电网解决方案首席技术官 Steffen Heinrich 表示。
关于罗尔斯-罗伊斯控股有限公司
- 罗尔斯-罗伊斯开创尖端技术,提供清洁、安全和有竞争力的解决方案,满足全球重要的动力需求。
- 罗罗动力系统业务部总部位于德国腓特烈港(德国南部),员工约一万人。产品组合包括:用于船舶、发电、重型矿卡、铁路和国防车辆以及石油和天然气工业的 mtu 品牌高速发动机和推进系统,以及用于重要任务、备用电源和连续电源、热电联供和微电网的柴油与燃气系统以及电池箱。
- 罗尔斯-罗伊斯的客户遍及 150 多个国家,服务 400 多家航空公司和提供租赁服务的客户、160 个武装部队、70 个海军部队以及 5000 多家电力和核能客户。
- 2019 年年度基本收入为 154.5 亿英镑,其中约一半来自公司提供的售后服务。
- 2019 年,罗尔斯-罗伊斯在研发方面投入了 14.6 亿英镑。我们还支持由 29 个大学技术中心组成的全球网络,使罗尔斯-罗伊斯的工程师处于科学研究领域的前沿。