新闻稿 发电

Avacon 使用罗尔斯-罗伊斯的 mtu 电池箱测试未来能源社区概念

发布于 2021年2月23日

图片 [2 文件, 1 MB]

  • 实地测试如何将可再生能源纳入区域电网
  • 目的是提供可持续、高效和可靠的电力  
  

一套来自罗尔斯-罗伊斯的 mtu EnergyPack 是德国下萨克森州进行的实地测试的核心,目的是可持续地并尽可能独立于公共事业电网供电。该项目名称为“Twistringen 能源平台”,其电网运营商 Avacon 正在模拟能源社区独立于公共电网的地方电网运营。项目一部分涉及罗尔斯-罗伊斯向 Avacon Netz GmbH 交付一个 20 英尺的 mtu 电池箱,容量为 1000kWh,输出功率为 800kVA。  

对像 Avacon 这样的电网运营商,不断增长的电力需求和对气候中性、高效发电的呼吁是一种挑战。需要开发新的解决方案,其中之一或许是形成地方能源社区,从风力涡轮机、太阳能电池板和发电机组获得电力。  在目前的试点项目中,Avacon 正在研究这样一个能源社区如何产生、储存和消耗电力。mtu EnergyPack 的主要作用是弥补绿色能源供应(往往是波动的)与当地电网内家庭和企业电力需求之间的差距。  该项目将在几周后正式启动,届时该地区的自愿参与者将加入当地的能源供应系统,并通过结合 mtu EnergyPack 的智能控制系统获得尽可能多的当地发电。  

罗罗动力系统业务部微电网解决方案部门负责人 Cordelia Thielitz 解释说:“mtu EnergyPack 可以储存任何来源产生的电力,并在需要时提供给能源社区使用。”“这使得使用可再生能源产生的电力来满足大部分能源需求成为可能,从而节省了化石燃料。换句话说,电池可以部署在不同的能源环境中,还能通过最新技术,使现有能源系统得到增强。”

该项目由 PlatOne(PLATform for Operation of Distribution Networks)支持,这是一个由欧盟资助的能源网合作伙伴联盟。    

关于罗尔斯-罗伊斯控股有限公司

  1. 罗尔斯-罗伊斯开创尖端技术,提供清洁、安全和有竞争力的解决方案,满足全球重要的动力需求。
  2. 罗罗动力系统业务部总部位于德国腓特烈港(德国南部),员工约一万人。产品组合包括:用于船舶、发电、重型矿卡、铁路和国防车辆以及石油和天然气工业的  mtu 品牌高速发动机和推进系统,以及用于重要任务、备用电源和连续电源、热电联供和微电网的柴油与燃气系统以及电池箱。
  3. 罗尔斯-罗伊斯的客户遍及 150 多个国家,服务 400 多家航空公司和提供租赁服务的客户、160 个武装部队、70 个海军部队以及 5000 多家电力和核能客户。
  4. 2019 年年度基本收入为 154.5 亿英镑,其中约一半来自公司提供的售后服务。
  5. 2019 年,罗尔斯-罗伊斯在研发方面投入了 14.6 亿英镑。我们还支持由 29 个大学技术中心组成的全球网络,使罗尔斯-罗伊斯的工程师处于科学研究领域的前沿。

  

  

联系方式

Silke Rockenstein 行业媒体发言人
电话:
+49 7541 90 7740
电子邮件: