罗尔斯-罗伊斯将柏林创业公司 Qinous 扩展为微电网技术中心
发布于 2020年6月18日
- 自给自足、分布式能源系统,面向全球市场
- 注重脱碳和经济效益
- 更名为“罗尔斯-罗伊斯解决方案柏林有限公司 (Rolls-Royce Solutions Berlin)”
- 德国制造:来自巴伐利亚的电池储能技术
罗尔斯-罗伊斯将以前 Qinous GmbH 运营的业务扩展为微电网中心。今年 1 月,罗尔斯-罗伊斯宣布收购电力存储专业公司 Qinous(总部位于柏林)73.1% 的股权。2020 年 6 月,Qinous 更名为 Rolls-Royce Solutions Berlin GmbH,并同时扩展为微电网技术中心,表明集团在分布式能源系统业务上加大投资力度。
“通过这种解决方案,柏林的微电网中心对脱碳能源系统作出重大贡献,成效显著,现在可以我们的客户提供全面的解决方案组合,产品方案从简单的储能到复杂的微电网均能实现,将电池储能与可再生能源、柴油或燃气发电机组进行智能结合j。” 罗罗动力系统业务部首席执行官 Andreas Schell 解释道。“我们深信微电网是未来环保、高效供电系统的最佳解决方案之一。通过 Qinous 的加入,我们进一步扩展了自身的微电网产品线,并将创业公司的灵活性与大型企业集团安全性和可靠性融合在一起。”Qinous 已经在全球实施的 50 多个项目中验证了微电网解决方案的功能和可靠性。
定制交钥匙工程微电网
新技术中心的产品组合包括连接到公共电网或完全独立于公共电网的能源供应系统。“微电网更加完善了我们在分布式发电的产品和解决方案。从电池储能和智能电子控制系统到柴油或燃气发电机组,我们不单是 mtu 产品系列模块的供应商,我们还为客户定制整体解决方案,例如纳入太阳能和风力发电等技术。”发电业务部副总裁 Andreas Görtz 说道。
“由于罗尔斯-罗伊斯自身就开发和生产电池储能设备、微电网控制系统和发电机组等关键部件,我们熟知其特性和特点,能为客户提供技术先进、经济实惠的交钥匙工程整体解决方案。” 罗尔斯-罗伊斯微电网解决方案业务部门负责人 Cordelia Thielitz 说。
微电网市场:多元化和全球性
“我们注意到,世界各国在诸多应用领域对微电网的需求巨大。” 当被问及这一业务板块的市场前景时,Cordelia Thielitz 补充道。在德国和美国等地区,出于二氧化碳 (CO2) 减排和获取能源供应认证的需求,微电网解决方案对工业应用具备强大吸引力。微电网是电网和发电厂运营商开源节流的新途径。作为自给自足的分布式电网,这些电力系统可满足偏远地区未接入公共电网的矿井或乡村的电力需求,经济实惠且可持续。
罗尔斯-罗伊斯新愿景
“在罗尔斯-罗伊斯的公司体系下,我们注意到以往无法企及的新机遇,这有助于我们实现提供可持续、气候和环境友好和环保的供电解决方案的构想。Qinous作为创业公司能加入 全球企业罗尔斯-罗伊斯公司,我们非常自豪,期待利用我们在电池储能方面的知识和经验,帮助全功能微电网取得成功。” Qinous 的创立者 Steffen Heinrich 说。Steffen Heinrich 留任总经理一职,也是罗尔斯-罗伊斯解决方案柏林有限公司的股东。
电池箱——德国制造
罗尔斯-罗伊斯正在扩展其电池储能产品线,位于鲁斯多夫的巴伐利亚工厂承担产品的制造。储能解决方案的额定值从 40 kVA 到 2000 kVA,容量在 50 kWh 和 2600 kWh 之间。mtu 品牌微电网产品可以提供 20 英尺和 40 英尺集装箱两种规格的集成方案,亦提供紧凑型版本。产品可扩展,因此可yi灵活调整,满足客户在性能和容量上的要求。电池储能是微电网的核心部件,可作为太阳能发电站的必要设备来确保电网稳定,也可作为电动汽车的充电基础设施。
新闻照片可在媒体中心下载
关于罗尔斯-罗伊斯控股有限公司
- 罗尔斯-罗伊斯开创尖端技术,提供清洁、安全和有竞争力的解决方案,满足全球重要的动力需求。
- 罗尔斯-罗伊斯动力系统部总部位于德国腓特烈港(德国部),员工超过一万人。产品组合包括:用于船舶、发电、重型矿卡、铁路和军用车辆以及石油和天然气工业的 mtu品牌高速发动机和推进系统,以及用于重要任务、备用电源和连续电源、热电联供和微电网的柴油与燃气系统以及电池箱。来自 Bergen 的中速发动机驱动船舶和发电机组。
- 罗尔斯-罗伊斯的客户遍及 150 多个国家,服务 400 多家航空公司和提供租赁服务的客户、160 个武装部队、70 个海军部队以及 5000 多家电力和核能客户。
- 2019 年年度基本收入为 153 亿英镑,其中约一半来自公司提供的售后服务。
- 2019 年,罗尔斯-罗伊斯在研发方面投入了 14.5 亿英镑。我们还支持由 29 个大学技术中心组成的全球网络,使罗尔斯-罗伊斯的工程师处于科学研究领域的前沿。
- 集团致力于招聘和毕业生,并进一步提高员工技能。