Hero_Banner_mtu_microgrids_hybrid_solutions.png
发电

微电网和混合动力解决方案

微电网解决方案有助于未来能源可持续使用,确保可靠供电满足客户需求。
MTU animierter Erklärfilm_web_UT_EN.png
发电

微电网和混合动力解决方案

微电网解决方案有助于未来能源可持续使用,确保可靠供电满足客户需求。
MTU Validation Center web_UT_EN.png
发电

微电网和混合动力解决方案

微电网解决方案有助于未来能源可持续使用,确保可靠供电满足客户需求。
MTU Validation Center web_UT_EN.png
发电

微电网和混合动力解决方案

微电网解决方案有助于未来能源可持续使用,确保可靠供电满足客户需求。

经济增长,人口增加,都在改变客户对电力的需求。政府和工业企业越来越注重发展太阳能和风能等可再生能源。同时,数字化的进步已经改变了许多行业。人们越来越需要更加灵活、更具可持续性和成本效益更佳的解决方案,微电网和混合系统可满足这样的需要。 

无论您是提供基础设施服务、运行公共机构、还是经营商业企业,mtu 的微电网解决方案提供众多应用和服务产品,经过专门设计,满足您的具体需要。

优化能源成本

通过降低油耗和电力成本,您在保障供电稳定的同时能降低总运营成本。

新收入来源

通过利用本地可用的能源组合,您能服务离网用户,提供电网服务,加强可再生能源的适销性。

安全和供电质量

无缝切换至备用电源,避免供电中断,降低燃油依赖。

“一站式”解决方案提供商

服务包括:专家分析和模拟您的能源数据、融资服务、工程、制造和安装,运行和维护。

用电

确保偏远地区或电网容量有限区域的高质量用电,支持城市电动汽车充电。

避免产生二氧化碳

增加太阳能和风能的使用,向客户提供绿色产品和服务,符合他们日益增强的可持续发展意识,响应所在机构的环保倡议。

可靠、可持续、经济实惠的能源解决方案

解决方案可扩展,满足每位客户的需求。

微电网使用案例:澳大利亚的一家煤矿


如何既降低能源成本又减少环境影响

采矿运营成本中,电费比重较大。可再生能源解决方案,比如光伏 (PV) 和储能系统 (ESS),在减少环境足迹的同时,可降低高达 53% 的能源成本。如何实现?下面澳大利亚矿山的案例提供了两种方案。下载下方的技术文章找到原因:

  • 仅安装光伏的工厂可极大地降低对公用电网的依赖
  • 光伏和储能系统结合使用可优化降低能源成本

微电网产品组合

优化设置,助力微电网和储能项目。

mtu EnergyPack

我们的 mtu EnergyPack 电池储能系统 (BESS) 是提升微电网和能源系统可靠性和盈利能力的关键部件。该系统存储来自任何分布式电源(如发电机组、风力涡轮机或太阳能电池板)的电力,并在需要时供电。mtu EnergyPack 是可扩展的一体化解决方案。

mtu 微电网控制系统

mtu EnergetIQ Manager将发电、存储和需求无缝集成。它优化了电源的生产和利用,以满足您的特定要求,无论您优先考虑的是成本、减少碳足迹还是确保可用性。

柴油发电机组

出色的低负载运行能力和卓越的负载缓冲使 mtu 柴油系统完美配合微电网的柔性运行。同时,一流的功率密度提供高安全边际,以防需要备用电源。

燃气发电机组

燃油利用率高,生命周期成本低使 mtu 燃气系统可持续为微电网供能。迅速灵活地应对负载变化,低负载运行能力可支持可再生能源组合使用。不同燃气(如天然气、沼气或其他气体)的燃料适应性不同,因此能满足现场特定气体使用条件。

微电网解决方案可用于多种应用

mtu 微电网解决方案囊括从独立蓄电池到完全集成的混合系统。

减少需求费用

通过储存电力和/或使用发电机组来降低电网稳定发电需求,以减少需求费用,通常基于每年单次最高电网稳定功率消耗(单位:kW)。

电动汽车充电集成

在数辆车充电需求超过电网容量时,提供额外电力,支持交通电气化的商业用例。与当地可再生能源发电和汽车充电相匹配,实现真正的绿色充电。

调频服务

通过公用事业公司或能源贸易商向电网系统运营商提供服务,比如:频率控制储备、频率恢复储备等,以支持电网频率。

优化发电机组调度

减少发电机组运行时间,提高效率。只要发电机组在运行,就提供电池旋转备用及发电机组与电池之间的智能负载共享。

发电机组柔性运行

使您的发电机组能够承受大幅负载阶跃,并通过增加电池储能,对接启动时间。通过这种方式,发电机组发电厂能够为离网运行或备用电源进行升级。

电网局限管理

克服因电网连接能力有限而用户用电需求增加(比如工厂扩建)的困难。电池和/或发电机组可负担额外的电网稳定电力负荷。

离网供电

为没有电网的地区供电,或增加可再生能源及蓄能来降低现有发电厂离网状况下的油耗(从而降低发电成本)。

自用消耗;自给自足

建立
本地电力发电机组,如太阳能阵列或热电联产工厂,和使用自己的电力“电表后端”而不是输送到电网。还可通过增加电池存储,进一步提高自身效率。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

Hydrogen electrolysis on a grand scale

Rolls-Royce now developing mtu hydrogen electrolyzer and investing in Hoeller Electrolyzer to produce low-cost hydrogen using green electricity.

了解更多内容

铁路

First passenger journey in Great Britain with mtu Hybrid PowerPacks

A train with mtu hybrid drive carried passengers for the first time today as part of a special journey.

了解更多内容

游艇

The yacht industry needs to become greener

What role does sustainability play in the large motor yacht scene? What does the yacht of the future look like?

了解更多内容

下载宣传册

微电网解决方案

微电网是去中心化能源系统,将可再生能源发电、储能和常规发电结合使用,满足特定需求。

下载 (PDF 3 MB)

相关内容

您可能感兴趣的其他 mtu 系统和服务。
发电

柴油发电机组

mtu 柴油发电机组提供可靠解决方案,满足所有发电需求。

了解更多内容

发电

热电联供 (CHP/CCHP)

无论您需要持续电源、备用电源或主电源,还是发电或热电联供 (CHP),mtu 燃气发电机组高效、可靠,可根据您的准确要求配置。

了解更多内容

矿用

mtu EnergyPack

针对采矿业务的可扩展、一体化微电网解决方案。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容