mtu_Kinetic_PowerPack_Hero_Website_RGB 1.jpg
发电

mtu Kinetic PowerPack

我们的 mtu Kinetic PowerPack 通过
 动能提供动态
 不间断电源,其设计能够承受需求最
 苛刻的供电挑战。

mtu Kinetic PowerPack 作为供电、占地面积和可持续需求方面的另一种解决方案,与静态 UPS 系统相比,提供有竞争力的选择。动态 UPS 技术以动能作为基础,由一个柴油发动机通过电磁离合器与动能储能器耦合而成。mtu Kinetic PowerPack 确保wen'din可靠、

环保的不间断电力供应和供电品质调节。该系统不需要电池,提供业界最高的功率密度(kW/m²),在调节模式下系统效率高,总拥有成本低,占地面积小,可扩展解决方案且设计紧凑。

准备好看待动态 UPS 的新视角了吗?发现动能的you'shi。

更低的总拥有成本

在中等和较高的功率
下,mtu Kinetic PowerPack 更加
经济,减少消耗性
电力成本和
维护。

更小的占地面积

组件数量和单体结构
实现使得mtu Kinetic PowerPack 拥有紧凑的设计,
占地面积减少
到同功率静态 UPS 系统
的 40%,成为
市场上体积最小
的系统。这
可以降低建设
成本,为
生产和收入
增加空间。

高达 3000 kVA 的机组

电子元件的载流
能力不限制
mtu Kinetic PowerPack。其每单位
额定功率要高得多
,从而减少
组件数量,实现更高功率的集成
。正如设计师众所周知的,
较少的元件数量会带来
更高的可靠性和耐受性。

最佳的可持续性

静态UPS系统需要沉重的
电池,并产生化学
废物。由于动能
储存单元的能量
可立即用于发电
,直至 mtu 柴油机
启动,当使用 mtu Kinetic 
PowerPack 时,电池已成为过去时
。

中压系统

mtu Kinetic PowerPack 是
中
压关键负载或
需要覆盖更广泛的配电距离时
的完美解决方案。

在这两种情况下,由于
所需数量更少,安装
低压
电缆的成本将会降低。

mtu Kinetic PowerPack 内部结构图

mtu 柴油机

符合最新排放标准;预热;快速启动,在调节模式下不运行,预润滑。

同步机

来自世界知名制造商的四极同步机,旨在
 不超过 F 级的温升;为您的应用提供合适的尺寸,并能
 吸收负载谐波。

动能模块

获得专利的储能器提供动能存储,应对电源中断;轴承设计寿命为10年。

jian'zhen

由于在框架和设备之间装有隔离器的坚实基础框架,以及直接安装在地板上,振动减少了 >97%。

电源面板

一个由输入、输出和自动旁路电路组成的电源面板;如果需要,还可以增加上游、下游或连接断路器。

控制系统

KS Vision HMI 控制系统;一流的电气和机械监测,包括负载水平、电源故障、输入和输出电压、频率和功率因素;数据记录功能,记录所有历史事件。

电磁离合器

主动力启动系统由标准的发动机启动电机组成。离合器
 免维护,由于
 具有冗余启动功能,可保证柴油机可在任何时候都能启动。

1

mtu 柴油机

符合最新排放标准;预热;快速启动,在调节模式下不运行,预润滑。

2

同步机

来自世界知名制造商的四极同步机,旨在
 不超过 F 级的温升;为您的应用提供合适的尺寸,并能
 吸收负载谐波。

3

动能模块

获得专利的储能器提供动能存储,应对电源中断;轴承设计寿命为10年。

4

jian'zhen

由于在框架和设备之间装有隔离器的坚实基础框架,以及直接安装在地板上,振动减少了 >97%。

5

电源面板

一个由输入、输出和自动旁路电路组成的电源面板;如果需要,还可以增加上游、下游或连接断路器。

6

控制系统

KS Vision HMI 控制系统;一流的电气和机械监测,包括负载水平、电源故障、输入和输出电压、频率和功率因素;数据记录功能,记录所有历史事件。

7

电磁离合器

主动力启动系统由标准的发动机启动电机组成。离合器
 免维护,由于
 具有冗余启动功能,可保证柴油机可在任何时候都能启动。

位于比利时的先进工厂制造我们的 mtu Kinetic PowerPack 产品:在 50 Hz 和 60 Hz 频率下提供 150 kVA/120 kW 至 3000 kVA/2160 kW 的单元。 多个单元可以组合起来,提供更高的zhuang'ji功率。

安装在一个基础框架上,mtu Kinetic PowerPack 集成了 mtu 柴油机、同步机、储能器动能模块和离合器结构。落地式控制(COP)和电源(POP)面板对该系统形成补充。

mtu Kinetic PowerPack。为充满活力的世界提供动力。

数据中心

数据中心是现代世界的一块基石。我们了解该行业的战略重要性及其在我们的日常生活、经济和社会互动中的根本作用。我们的长期合作方式确保与客户紧密合作,了解他们的近期和长期需求,制定能够与他们的业务有机发展的解决方案。

基于个人和集体的经验,我们的技术人员和工程师对工作充满热情。我们熟练的专业技术人员是与电力系统和 Uptime Institute Tier 拓扑结构有关事务的专家。mtu 是世界各地许多 Tier 认证的数据中心的首选合作伙伴。

关键工艺制造

不稳定的电源会导致可能难以恢复的状况。shi'xiang生产运行中断、浪费、流程重启成本、设备损坏、错过最后期限和数据丢失都会导致财务连锁反应。准备工作是减轻风险的唯一方法,包括拥有正确的 UPS 技术和合作伙伴。

全球许多领先的制药、石油化工、半导体、电子、采矿和加工、印刷和媒体、塑料和纺织品、生命科学和生物医学公司都依赖 mtu Kinetec PowerPack。我们保护任何有关键流程的行业不受不稳定电力供应导致的停工影响。

基础设施

我们每天都依赖重要的服务——交通、电力、水和污水、通信、教育和政府治理。政府和国防必须不间断地运作。开展尖端研究的大学需要保护其不受电力波动或电力损失的影响,以确保不可替代的数据和研究安全。

广播公司可能对政府负有责任,以确保在危机时期能够为公共安全利益传送信号。它需要强大的电力网络和有韧性的关键电力支持系统,以确保摄像机继续运行。mtu Kinetic PowerPack 为所有这些功能提供不间断电源支持,确保其尽可能顺利和有效地运行。

医疗

在医疗领域,不间断电源可能是一个生死攸关的问题。试想一下,停电或电气系统故障导致手术室和恒温箱无法工作,这是w的事情。因此,我们致力于保持您的手术设施、护理单元、诊断设备、监测器和信息系统的稳定供电。无论是急性疾病还是长期护理,我们将帮助您的医疗机构专注于病人而无需为供电,给予他们所需的最佳治疗和护理。

保持您整个供电系统的平稳健康,mtu Kinetic PowerPack 可提供广泛的价值。

特色案例研究

惠康基金会

在我们最近的一个项目中,我们在 Sanger 研究所园区安装了一个动态 UPS 系统。惠康基金会 Sanger 基因组园区是一些世界领先的基因组学和计算生物学研究所和组织的所在地,致力于提供改变生活的科学技术其范围、规模和想象力可以解决人类的一些最重大挑战。

他们拥有全球最先进的 IT 基础设施是,包含来自世界各个角落的数据研究,并且必须随时可以访问。这个项目的主要挑战是保留美丽的自然风光,并在完成方案的同时减少碳排放。

苏伊士运河走廊

埃及的苏伊士运河走廊项目旨在利用苏伊士运河,创建一个综合工业和物流区,以促进埃及的经济增长。该项目选择部署耐受性优异的动态 UPS的。这个项目中,在运河两岸之间建立快速、方便的连接通道至关重要。因此,开发商已计划在以下三个地方建设高容量公路和铁路隧道:塞得港(北)、苏伊士(南)和 Ismailia(在另两处的中间)。

Ismailia 双管公路隧道总长5.8公里,最深点达到海平面下 53 米,内部直径 11.4 米,每个方向有两条车道,无疑是这一开发项目中最令人印象深刻的部分。 特别是考虑到所面临的环境挑战,因为温度高达 40°C,必须处理大量沙子。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您提供支持。

发电

Interview with Chris Pritchard on sustainable solutions and AVK's experience with HVO fuel

Rolls-Royce and AVK now provide over 3.5 gigawatts of backup power in the UK. Data centers and the financial sector are increasingly turning to sustainable solutions. In this interview, Pritchard talks about the trends he sees here and his experience with the use of the sustainable fuel HVO.

了解更多内容

发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

发电

面向未来港口物流的氢基能源

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

了解更多内容

发电

Helping data centers towards net-zero

Are we on the way to climate-neutral data centers? Experts from Rolls-Royce Power Systems provide an outlook.

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容