矿用

矿用钻机设备

我们的矿用钻机设备。

采矿和钻机设备

用于爆破钻孔机和石油钻机的 mtu 高性能柴油发动机性能异常强劲。结构坚固的钻机设备,加上精心调试的电子发动机控制系统,可在露天或地下矿场发挥最佳钻探性能。保证快速、精确的钻孔。您用来在墙上钻孔的钻机。 

智能控制系统可保护发动机和钻机设备,优化连续使用期间的性能,让诊断和维护更容易。形成理想的动力组合,即使在最恶劣的条件下设备也能发挥稳定。

高性能

专为极端条件下持续运行而设计。

整个生命周期成本很低

低燃油消耗和长维护间隔。

最大可用性

经过验证的发动机确保最少停工时间。

全天候采矿钻探

得益于久经验证的发动机概念,能确保最大可用性和最少停工时间。

全球维护服务

快速备件和耗材供应,保障连续钻探作业。

因为产品只有最佳才能致胜

当在最坚硬的岩层中爆破钻孔或勘探钻井时,我们的柴油发动机必须在最极端的环境条件下全天候正常工作。我们的驱动系统久经考验,不断改进,保证可靠性和盈利能力。mtu 发动机易于维护的设计及较长的维修间隔,还能带来更多优点。将停工时间降至最低,确保快速继续钻孔作业。此外,第三代共轨喷射系统和智能发动机管理系统可优化燃烧和燃油效率。如有必要,我们还可提供合适的解决方案,满足特殊排放要求。
公司

We know what we're doing

由 Jan Schumacher

Clemens Berger has been heading up the Mobile Power Solutions business unit since February. Here, he talks about his first 100 days and discusses what will be important during the next five years.

了解更多内容

工业

Making every engine unique

由 Lucie Maluck

How do you turn a Series 2000 or Series 4000 engine into a customized one-off that fits the customer's application like a glove?

了解更多内容

发电

Life on the edge

由 Lucie Maluck

Freezing cold in Siberia, searing desert heat, towering waves or quaking earth – mtu Series 2000 and Series 4000 engines are tough as nails.

了解更多内容

矿用

Diamonds hidden in permafrost

由 Ulrich Heyden

mtu powers haul trucks carrying diamond-containing rocks.

了解更多内容

下载我们的宣传册

mtu EnergyPack

用于微电网和能源系统的可拓展一体化储能解决方案。

下载 (PDF 2 MB)

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容