01A_Rentjes20V_4000_hero.jpg
01A_YACHT_S11_2x16V2000_hero.jpg
01A_YACHT_S18_16V4000M93_hero.jpg
商用船舶

船舶推进系统

无论什么类型的船舶,我们都能找到合适解决方案,让您安心、自信航行。

我们拥有多年的船舶推进经验,不仅是世界知名的合作伙伴,也是标准化和可靠船舶推进的专家。从小型风电场船员船,到大型高速渡轮或近海供应船,都有我们的推进解决方案提供动力。无论您有什么需求,mtu 产品都可确保高效、安全的航行。我们为船舶推进系统的设计和实施提供全面的工程和技术支持。

我们的应用工程团队可帮助减少设计、安装和调试成本。柴油发动机和变速箱的组合、船载电源和船舶自动化,共同构成可靠且具有成本效益的船舶推进系统。这一切都得益于 mtu 发动机和推进系统的高功率密度、轻重量和出色的响应性能,操作简单,针对维护进行优化,在降低生命周期成本的同时,保持了较长 TBO(大修间隔时间)。

模块化解决方案

我们不提供通用解决方案。每个解决方案旨在可靠、经济地满足具体需求。

专业工程支持

无论身在何处,都可以利用我们工程师的丰富经验。

快速启动并运行

标准化产品确保快速交付。即插即用安装和调试意味着可立即启动并运行。

完整生命周期支持

mtu ValueCare 提供完整服务和支持解决方案组合,确保最高性能和持久价值。

量身定制的船舶推进系统

我们提供独特解决方案,助力平稳、安全的航行。

渡轮用混合动力驱动系统

如果您在寻找排放最小化、运营成本低、使用简易的驱动系统,E-Drive 系统这样的混合动力推进系统正是理想之选。此外,传统的 E-Drive 系统使用可选电池模块可进行升级,实现港口区域的安静、无排放运行。

寻找定制解决方案?

与 mtu 专家联系,找到最适合的定制产品。

商用船舶

"Green methanol" will power innovative mtu marine engines

Heading for the future with e-methanol: Rolls-Royce develops high-speed mtu methanol engines as a game-changer for climate-friendly shipping.

了解更多内容

商用船舶

When the day comes ...

It doesn't always have to be a new engine: With Insitu and Reman, marine customers have several options for a major engine overhaul, saving time, money and resources.

了解更多内容

商用船舶

Ferry efficient – reliable transportation to the island of Helgoland

Since going into service in April 2018, the high-tech state-of-the-art catamaran Halunder Jet has developed quite a reputation for its fast, smooth ride across the German Bight. The vessel plying between Hamburg and Germany's only deep-sea island now has the benefit of another piece of innovative technology: the new mtu NautIQ Foresight equipment health management system.

了解更多内容

商用船舶

How will the ship of the future run?

Sustainable fuels and innovative technologies enable CO2-neutral or CO2-free propulsion concepts for ships.

了解更多内容

精细解决方案满足您的独特需求。

卓越发电机组的精细解决方案旨在满足定制船舶的独特需求。

卓越发电机组是工程专业技术和高度发达部件的理想结合。发电机组完全可定制,并可独立配置,提供有效解决方案,助您应对最具挑战的需求。发电机组采用了专有技术,如基座填充有聚合物混凝土的双层隔振系统,可完全集成的润滑油、燃料和水系统,以及可轻松实现即插即用安装的通用接口板。

其他优点包括定制化隔振系统(满足极高降噪要求)、高端表面处理和涂漆、预安装部件(通过中央介质板轻松安装)。

相关内容

您可能感兴趣的其他 mtu 系统和服务。

船舶自动化

由对您的船舶了如指掌的专家——我们,根据您的要求量身定制。

了解更多内容

全生命周期解决方案

mtu 发动机和系统旨在提供强大、可靠的性能。但我们对您成功的承诺绝不止步于此。信赖 mtu 价值关爱——专为保护您的设备而建立的服务计划,保障设备最佳性能、延长使用寿命、优化成本。

了解更多内容

mtu 推进器配置

调整参数以适合您的和排放目标,我们将向您展示完美的配置。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容