商用船舶

推船和货船发动机

我们提供可靠的推进系统,实现经济高效的无故障运行。

对内陆货船而言,可靠、及时的运营是保持竞争地位和经济回报的关键。为此,我们提供专为内陆船舶和沿海货轮设计的推进系统。我们的柴油和燃气驳船发动机和货船发动机紧凑坚固,燃油消耗低、维护间隔长、易于船上维护,在集装箱、散装货物和大宗商品的高效运输中发挥着不可或缺的作用。

mtu 驳船推进系统安全性高、使用寿命长、设计出色、易于维护,可实现船队的高效运行并避免停机。mtu 发动机功率范围广泛,涵盖 261 kW(S60 系列)到 3200 kW(4000 系列)的功率,并采用先进设计,满足当前所有排放法规的要求。作为全系统供应商,我们不仅提供功能强大且排放低的货船发动机,还以单一来源提供完美兼容的船载发电机和船舶自动化系统。

最大化正常运行时间

所有系统旨在实现最高可靠性和可用性。

整个生命周期成本很低

高效运作、低燃油消耗、长维修间隔。

ValueCare 服务

mtu 认证技师、正品零件和培训全方位保护您的投资。

全球网络

超过 1200 家服务中心,随时随地提供支持。

易于使用

旨在实现简单操作和便捷维护。

数字解决方案

广泛数字工具,助力更快做出明智决策。

绿色科技

环保型发动机开发和减排的先驱。

专业工程支持

提供广泛的分析、风险消减服务和集成接口。

定制解决方案

为满足货船要求而设计的推进系统。

参与沟通

参加与相关组件二级供应商的交流会议。

技术文档

提供完整、清晰信息,将再设计工时缩至最短。

研究支持

我们为开发研究提供支持。

想要详细了解我们的产品清单?

请点击下面的按钮,查找此应用的所有产品信息。

商用船舶

"Green methanol" will power innovative mtu marine engines

由 Peter Thomas

Heading for the future with e-methanol: Rolls-Royce develops high-speed mtu methanol engines as a game-changer for climate-friendly shipping.

了解更多内容

商用船舶

When the day comes ...

由 Lucie Maluck

It doesn't always have to be a new engine: With Insitu and Reman, marine customers have several options for a major engine overhaul, saving time, money and resources.

了解更多内容

商用船舶

Ferry efficient – reliable transportation to the island of Helgoland

由 Anne-Katrin Wehrmann

Since going into service in April 2018, the high-tech state-of-the-art catamaran Halunder Jet has developed quite a reputation for its fast, smooth ride across the German Bight. The vessel plying between Hamburg and Germany's only deep-sea island now has the benefit of another piece of innovative technology: the new mtu NautIQ Foresight equipment health management system.

了解更多内容

商用船舶

How will the ship of the future run?

由 Lucie Maluck

Sustainable fuels and innovative technologies enable CO2-neutral or CO2-free propulsion concepts for ships.

了解更多内容

下载我们的最新宣传册

船舶与近海解决方案指南

柴油发动机、推进系统、发电机组、自动化

下载 (PDF 18 MB)

商用船的 ValueCare 协议

对您来说,每一秒钟都很宝贵。

下载 (PDF 595 KB)

为船舶应用提供数字解决方案

现代发动机管理系统可控制和监测硬件,确保充分发挥性能。功率和精度的理想结合。

相关服务

了解我们旨在满足您具体要求的其他定制服务。

mtu 推进器配置

调整参数以适合您的和排放目标,我们将向您展示完美的配置。

了解更多内容

商用船舶

船用发电机组

通过最大化正常运行时间和优化生命周期成本,确保业务平稳运行,降低总体拥有成本。

了解更多内容

船舶自动化

由对您的船舶了如指掌的专家——我们,根据您的要求量身定制。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容