现在,我们邀您开启时光之旅,重返1909年,重温我们企业和技术数十年的发展史。这里记录了我们50个里程碑,以文字和图片的形式展示了不同型号的发动机、开创性发展以及其他重大事件,
为您呈现了一百多年的企业光辉历程,带您了解更多本公司的技术转折点和工程实力。
- 1900年 - 1918年
- 1919年 – 1943年
- 1949年 – 1969年
- 1970年 – 2000年
- 2006年 – 2010年
- 2011年 - 2016年
1900年,第一艘齐柏林飞艇LZ 1诞生
1908年,埃希特尔丁根齐柏林飞艇事故,齐柏林基金会成立
1909年,飞行器发动机制造股份有限公司(Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH)成立
1910年,开发迈巴赫AZ发动机
1912年,飞行器发动机制造股份有限公司由比辛根迁至腓特烈港
1916 年,开发Mb IVa航空发动机
1918年,公司更名为迈巴赫发动机制造股份有限公司(Maybach-Motorenbau GmbH)
1919年,第一个培训工坊成立
创新产品的开发和生产需要受过良好教育的员工。一战期间,随着专业工人走上前线,受过良好教育的员工变得缺乏。到了1917年,发动机制造公司越来越依赖女工,并开设了培训工坊。基于这些经验,迈巴赫发动机制造股份有限公司于1919年11月开设了该地区的第一家培训工坊。面向金属加工工人的基础培训项目也随后开设。由于迈巴赫发动机制造股份有限公司的培训指导十分优秀,自1920年起,齐柏林飞艇集团隶属公司的所有受训人员都在此接受例行培训。
开始研发世界第一台高速柴油发动机: G 1
一战结束后,为应对未来需求,公司重心转向高速柴油发动机的生产,预估性能高达100 kW(150 hp),曲轴转速提高到1300 rpm,可用于火车和汽船。1919年,公司发展之初就借鉴了航空发动机的建造经验。1920年,第一台原型发动机(G 1型)进入测试阶段。1923年,配有缸体、改良版压缩机和喷射阀的G 4a型发动机上市。
1921年,第一辆迈巴赫W 3汽车亮相柏林展
1924年,迈巴赫与E.V.A.合作(维斯马)联手打造机车
位于维斯马(Wismar)的铁路运输股份公司(Eisenbahn-Verkehrsmittel-AG, E.V.A.)和迈巴赫发动机制造股份有限公司共同开发柴油机车,并于1924年9月的塞丁(Seddi)铁路博览会上首次向专家呈现。德国国营铁路(Deutsche Reichsbahn)对搭载迈巴赫G 4a发动机(150马力、每分钟1300转的六缸发动机)的机车进行全面测试。迈巴赫开发的四档机械变速箱也接受了测试。测试通过后,德国国营铁路订购了两台机车。德国铁路局乃至国外都对这种发动机表现出强烈兴趣。于是迈巴赫发动机制造公司加快开发速度,于20世纪30年代将新一代 - GO 发动机 - 推向市场。
作为战争赔偿的飞艇LZ 127横跨大西洋飞往美国
1924年10月12日,用作战争赔偿的飞艇LZ 127 (ZR III)从腓特烈港启程,飞越大西洋。五台VL 1迈巴赫飞艇发动机(309千瓦/421马力,每分钟1400转的12缸V型发动机)将飞艇带到了纽约市附近的莱克赫斯特(Lakehurst),历经81个小时。VL 1发动机以出色的成绩完成实飞测试。由于可用的滑动轴承材料会限制性能发挥,发动机采用可承受更高负载的滚动轴承。这是一个创新设计,滚子安装在钢板弹簧间的滚轮挺柱上,从前凸轮滑到后凸轮,因此,配备滚动轴承的凸轮轴可用手操控。
1933年,“飞行的汉堡人” - 搭载GO 5柴油机创下世界纪录
1933年5月,高速轨道车VT 877 a/b“飞行的汉堡人”(Hamburg Flyer)开启欧洲铁路运营的高速时代。“飞行的汉堡人”由位于格尔利茨(Görlitz)的车厢与机械制造股份公司(Waggonbau und Maschinenbau AG)、迈巴赫发动机制造股份有限公司、AEG和西门子公司共同开发,是第一辆投入定期客运服务的流线型列车。该列车有“30年代的城际快车”之称,由两台迈巴赫GO 5发动机提供动力,从汉堡到柏林全程287公里的距离,仅耗时138分钟。平均速度达到125 km/h,最高速度160 km/h。随后几年,德国国营铁路开始在主要城市间陆续采用高速列车。国外铁路运营商也对火车的机动化产生兴趣。
高速发动机的发展和生产
1933年,迈巴赫发动机制造股份有限公司开发和生产更紧凑的高性能汽油发动机,用于履带式和半履带式车辆,并将其制造成六缸直列式和十二缸V型发动机。十二缸发动机由此开辟了新道路。对装甲车发动机而言,重点是尽可能减小发动机的安装尺寸,因为发动机长度会对车重产生不小影响。为了缩短气缸弹簧(从而减短发动机长度),发动机(HL 100或HL 108/120)配备了滚动轴承盘式曲轴,安装于上曲轴箱和下曲轴箱。截至1945年,公司已交付约14万台此类高性能发动机(简称HL),性能范围在100至700 hp之间。
1934年,世界第一台涡轮增压大型高速柴油发动机 - GO 6问世
1943年,盟军炸弹摧毁腓特烈港工厂
1949年,继续开发MD 650等高速发动机
1950年,德国联邦铁路开启柴油转换项目 - 迈巴赫参加招标
1952年,齐柏林基金会剥离,弗里德里希·弗利克出资买入
1953年,公司业务拓展,涵盖全套设备零部件
1954年,开始生产适合于海事应用的发动机
1958年,卡尔·迈巴赫援助会成立
1963年,在腓特烈港曼泽尔成立梅赛德斯-奔驰发动机制造公司
1966年,迈巴赫发动机制造股份有限公司和梅赛德斯-奔驰发动机制造股份有限公司合并,成立迈巴赫梅赛德斯-奔驰发动机制造股份有限公司
1969年,罗尔斯罗伊斯动力系统有限公司(Rolls-Royce Solutions GmbH)成立
1970年,制造第一台自行开发的mtu发动机:331/396系列发动机
1974年,国际化之路:在全球建立多家分公司
1989年,mtu成为DASA的一部分
1994年,与底特律柴油公司签订合作协议
1995年,收购L'Orange股份有限公司(L'Orange GmbH)
1996年,推出2000和4000系列柴油发动机
2000年,推出8000系列
2006年,出售给EQT后,mtu腓特烈港公司成为新成立的Tognum集团的核心
2008年,拓展亚洲业务
2009 年,mtu腓特烈港公司迎来百年华诞
mtu腓特烈港公司成立周年纪念活动于2009年3月23日开始,距飞行器发动机制造股份有限公司成立协议的签订刚好一百年。业内友人、地区政界人士、创始人家族和监事会出席了活动,回顾公司百年来一路成功、敢于开拓、锐意进取的历史。mtu腓特烈港公司于5月6日举办客户活动。公司坚持“我们推动mtu前行”(We set mtu in motion)的理念,因此邀请了德国各地的员工及家属参加7月11日举办的员工庆祝活动。
Tognum在于柏林根(Überlingen)组装发动机
2009年6月,Tognum旗下mtu品牌开始着手1600系列发动机的量产前准备,地点选在康斯坦茨湖畔于柏林根(Überlingen)的租用工厂 - 原克莱默(Kramer)工厂。正式批产定于10月开始。这一年计划进行了三个试验阶段,包括25台发动机样机和175台批产发动机。V12型发动机于2009年秋季开始供应,随后陆续推出输出功率从270到730 kW的R6 8V和10V气缸配置的发动机,并开始批量生产用于建筑和工业机器、农林机械和轨道交通应用的发动机。
2010年,国际开发与生产基地启用
2011年,Hybrid PowerPack荣获创新奖
行业期刊“Privatbahn Magazin”将创新奖(类别:环境和轨道交通技术)授予mtu开发的Hybrid PowerPack。该混合动力底板驱动系统不会将制动能源产生的热量散发到环境中,而是收集到电池中,用于重新启动和走停模式。它能将燃油消耗和二氧化碳排放量减少25%。
戴姆勒和罗尔斯-罗伊斯收购Tognum
3月,罗尔斯-罗伊斯和戴姆勒考虑对半收购Tognum的多数股权。5月,Tognum执行委员会及监事会表示,希望两家公司提高要约价格。截至6月1日收购要约到期时,罗尔斯-罗伊斯和戴姆勒已持有58.35%的Tognum股份公司的股份。8月,两家公司已拥有95%的Tognum股份。收购要约得到所有相关管理层的批准。
展出1000、1100、1300和1500系列发动机
在Agritechnic 农业机械展览会上,mtu展出了为满足欧盟Stage IV和美国EPA Tier 4最终排放标准而开发的农用发动机,排放标准计划于2014年实施。新开发的1000、1100、1300和1500系列发动机仅使用SCR废气后处理技术就能满足将要实施的排放限值,不需要柴油颗粒过滤器。这些设备涵盖了功率560 kW以下的应用。
2012年,收购Aggretech 75.1%的股份
Tognum计划收购巴伐利亚州发电机组制造商Aggretech 75.1%的股份,但需获得竞争当局的批准。Aggretech为其一系列系统业务生产柴油和天然气动力发电机组,同时也提供定制解决方案。业务还涉及将专门安装在底座上的发动机、发电机和系统控制单元集成到单独设计的动力能源总厂。Aggretech的产品行销全球。Tognum和Aggretech已合作多年。
SKL Motor更名为mtu Reman Technologies
从9月22日开始,Tognum位于马格德堡(Magdeburg)的分公司更名为mtu Reman Technologies。该公司前身为SKL发动机股份有限公司(SKL Motor GmbH),是mtu柴油和燃气动力发动机及组件的标准化修复专家。马格德堡团队负责开发用于装配件和整个发动机修复的技术,并应用于工业级生产。
2013年,戴姆勒股份公司和罗尔斯-罗伊斯集团(Rolls-Royce Group plc.)成立合资企业,卑尔根发动机公司(Bergen Engines)并入Tognum集团
2014年,Tognum变更为罗尔斯-罗伊斯动力系统
2014年1月9日起,原Tognum股份公司作为mtu品牌继续运营。mtu Onsite Energy和L’Orange并入罗尔斯-罗伊斯动力系统股份公司(Rolls-Royce Power Systems AG)旗下。该公司为罗尔斯-罗伊斯动力系统控股有限公司(Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH)的全资子公司,后者为罗尔斯-罗伊斯集团和戴姆勒股份公司的合资企业。
罗尔斯-罗伊斯完成对罗尔斯-罗伊斯动力系统的收购
戴姆勒股份公司持有罗尔斯-罗伊斯动力系统50%的股权。2014年3月,决定行使认股权证,将股权出售给合资伙伴罗尔斯-罗伊斯。2014年8月,罗尔斯-罗伊斯完成对罗尔斯-罗伊斯动力系统的收购。
2016年,推出商业运输用燃气发动机
与我们联系